Comment piloter à distance la prise ou la borne de recharge de mon véhicule électrique ?

Nativement connectées, les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeable Green'UP HOME sont pilotables à distance via l'App Home + Control sur votre smartphone. Cette application est disponible au téléchargement gratuitement sur le Google Play Store et l'App Store.

Disponible dans le pack de démarrage Green’UP ACCESS connecté, la prise Green’UP ACCESS vous permet elle aussi de contrôler à distance votre recharge avec l’App Home + Control et/ou via un assistant vocal (connexion internet nécessaire pour utiliser l’application).

smartphone evgreenup 700x700

Contrôlez votre prise Green'UP ou votre borne de recharge Green'UP à distance depuis votre smartphone ou assistant vocal via l’application Home + Control.

Via son interface intuitive, vous pouvez simplement :  

  • programmer des plages horaires de recharge pour bénéficier des meilleurs tarifs
  • déclencher et arrêter la recharge de votre véhicule sans vous déplacer
  • suivre vos consommations pour gérer au mieux votre budget.
borne recharge voiture 450x410

Borne de recharge Green'UP HOME

Rechargez votre véhicule électrique chez vous avec la borne Green'UP HOME. Fabriquée en France, cette borne connectée qui offre une expérience utilisateur optimale se contrôle à distance via l'App Home + Control sur votre smartphone, ce qui vous permet de :

  • démarrer la recharge à distance
  • créer des plannings pour activer la borne au meilleur moment pour faire des économies d'énergie, à savoir pendant les heures creuses, en raccordant votre borne à la fonction TIC du compteur Linky
  • suivre vos consommations avec les bilans
  • être alerté de la fin de la recharge avec les notifications, ce qui permettra une mise hors tension de la borne
legrand pack greenup connecte home control 700x700

Prise Green’UP ACCESS connectée

Vous pouvez également contrôler la prise à distance avec le pack de démarrage connecté !

Pilotez votre prise et gérez vos consommations sans vous déplacer avec l’App. Home + Control.

À noter : pour installer le pack connecté, contactez un professionnel.

famille logo ec 700x700

Faites appel à un professionnel

Pour installer une borne de recharge, vous devez vous diriger vers un professionnel ayant la mention IRVE.

Cette mention est obligatoire pour installer tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW.

Vous souhaitez acquérir rapidement un point de charge à domicile ? Retrouvez un professionnel près de chez vous grâce à notre réseau d’électriciens certifiés !

installation systeme chauffage thermostat 70

Autres solutions pour une maison connectée 

Comme pour votre véhicule électrique, il est possible de connecter d'autres appareils de votre maison, tels que votre chauffage ou vos appareils électriques par exemple. 

Découvrez les prises connectées Legrand mais également les solutions pour un chauffage connecté à contrôler à distance : 

Confort et économies d'énergie assurés ! 

Vidéos

Tutoriels Legrand

Questions fréquentes

L’achat d’un véhicule électrique et l’installation d’un point de charge vont de pair. En complément des dispositifs mis en place pour l’achat d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, il existe des aides pour l’installation d’une borne de recharge :  Programme...
En savoir plus
La prise renforcée Green’up Access Legrand permet : une recharge sécurisée des véhicules électriques et hybrides rechargeables chez vous (brevet exclusif Legrand) un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
La consommation d’un véhicule électrique dépend de plusieurs facteurs : la vitesse, le style de conduite, le poids du véhicule etc. En général, un véhicule électrique consomme entre 15 et 20kW/h. Pour plus de renseignements, rapprochez vous du constructeur automobile. Si vous...
En savoir plus
Pour installer vos équipements de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, contactez un électricien qualifié et reconnu pour ses compétences. Un expert s’assure toujours d’effectuer une installation sécurisée et vous aide à rester serein. Pour encore plus de...
En savoir plus
En 2026, le bonus écologique n'existe plus et a été remplacé par le "Coup de pouce véhicules particuliers électriques". Il est accordé à l’achat d’un véhicule 100% électrique. Cette prime "coup de pouce" est financée via les certificats d’économie d’énergie (CEE). L’aide...
En savoir plus
Le gouvernement incite fortement les entreprises à la transition écologique pour atteindre à l’aube 2030 4 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et 7 millions de points de charge.
À partir de 2025, tous les parkings strictement supérieurs à 20...
En savoir plus
La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
En savoir plus
Vous en avez assez de passer votre temps à chercher la localisation des bornes de recharge publiques pour recharger votre véhicule électrique ? Vous souhaitez opter pour une solution moins onéreuse, qui ne nécessite pas de payer un abonnement mensuel ou annuel ? Découvrez les bornes de...
En savoir plus
Il existe des bornes de recharge pour véhicules électriques publiques (parkings privés sur les autoroutes ou les grands supermarchés, parkings collectivités locales et territoriales, etc.). Pour les utiliser, il faut payer un abonnement. Cette solution est donc assez coûteuse et peu...
En savoir plus
Selon l'AFIR ou le décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge, la signification des termes « station de recharge » et « borne de recharge » est différente. Une station de recharge pour véhicules électriques peut être : une borne de recharge...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message