Connecter facilement un portier visiophone Easykit Wifi with Netatmo avec Home + Security

Temps estimé : 20 min Tutoriel

Vous avez installé un portier visiophone Easykit Wifi with Netatmo qui vous permet d'identifier vos visiteurs depuis un écran intérieur, et même depuis un smartphone avec l'application Home + Security lorsque vous êtes loin de chez vous.

Nous allons vous montrer comment configurer le portier visiophone Easykit Wifi with Netatmo avec l'application Home + Security.

easykit wifi prog prerequis 960x960

Au préalable

  • vérifiez tout d'abord que vous disposez d'une connexion Wi-Fi à proximité de l'écran intérieur
  • téléchargez et installez l'application Home + Security sur votre smartphone

Home + Security est disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store.

easykit wifi prog creation compte hs 960x960

Créer un compte sur Home + Security

  • une fois Home + Security téléchargée sur votre smartphone, ouvrez l'application et cliquez sur Création de compte

Si vous avez déjà un compte, cliquez sur Se connecter.

  • entrez votre adresse mail, puis cliquez sur Suivant
  • créez un mot de passe, puis cliquez sur Suivant
  • cochez les conditions d'utilisation, puis cliquez sur Créer un compte

Un email vous invite à valider votre adresse mail.

Cliquez sur Validez votre adresse mail pour la valider.

easykit wifi prog config 960x960

Continuer la configuration

  • cliquez sur Legrand, puis sur Connected Easykit

La page d'accueil de configuration s'affiche.

  • cliquez sur Continuer
easykit wifi prog autorisations 960x960

Donner les autorisations nécessaires pour la connexion au Wi-Fi

  • cliquez sur Activer pour pouvoir scanner un QR code dans les prochaines étapes
  • confirmez en cliquant sur Lorsque vous utilisez l'appli
  • cliquez sur Activer pour autoriser l'application à détecter des réseaux Wi-Fi autour de votre position
  • confirmez en cliquant sur Lorsque vous utilisez l'appli
easykit wifi iprog connect ecran 960x960

Connecter l'écran intérieur au Wi-Fi

  • appuyez sur le joystick situé sur le côté droit de l'écran intérieur

L'écran d'accueil s'affiche.

  • tournez le joystick vers le bas pour afficher la page des réglages Wi-Fi
  • connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi de votre logement

L'écran En utilisant le QR Code s'affiche sur votre smartphone.

  • cliquez sur Continuer
  • appuyez sur le joystick de l'écran intérieur pour afficher le QR code
easykit wifi iprog connect ecran fin 960x960

Finaliser la connexion

  • scannez le QR code, puis suivez les instructions qui s'affichent sur votre smartphone
  • confirmez la connexion Wi-Fi : cliquez sur Confirmer

Utiliser exclusivement une bande Wi-Fi 2.4 GHz. Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès internet.

Patientez quelques instants, Home + Security connecte votre écran au réseau.

Votre écran intérieur est maintenant connecté au Wi-Fi.

easykit wifi prog creer instal 960x960

Créer l'installation

  • donnez un nom à votre installation, puis cliquez sur Créer une maison

Easykit with Netatmo est maintenant configuré !

easykit wifi prog perso instal 960x960

Personnaliser l'installation

  • cliquez sur Suivant

Vous pouvez personnaliser votre installation en suivant les instructions qui s'affichent.

Legrand

Tutoriels

Questions fréquentes

Il existe plusieurs types de visiophones filaires. Le visiophone connecté, vous permettra depuis votre écran intérieur ou depuis votre smartphone : de voir qui sonne chez vous de lui répondre de lui ouvrir le portillon ou portail Ainsi vous ne raterez plus aucun colis lors du...
En savoir plus
Un visiophone ou portier vidéo vous permet de voir et de communiquer avec les visiteurs qui sonnent à l’entrée de votre maison. Le visiophone connecté fonctionne comme un système de surveillance et vous permet de vérifier qui sont vos visiteurs, même lorsque vous n'êtes pas chez...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit Wi-Fi with Netatmo de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Vous souhaitez installer ou faire installer le meilleur interphone vidéo ou visiophone connecté dans votre maison ? Assurez ainsi la surveillance de votre logement et de vos visiteurs et garantissez votre sécurité !   Suivez nos conseils, et choisissez le meilleur portier vidéo...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Voici les étapes pour brancher un portier visiophone sur un portail électrique automatique. Avant tout, vérifiez que le portail est motorisé (pas seulement une gâche) et que l’automatisme possède une entrée « contact sec » (voir la notice). De plus, prévoyez un câble téléphonique...
En savoir plus