Comment marche un interrupteur crépusculaire ?

L’interrupteur crépusculaire commande un circuit lumineux en fonction de la luminosité ambiante à l’extérieur grâce à une cellule photoélectrique : dès que la luminosité décline, l’interrupteur met en marche le circuit lumineux sur lequel il est installé, et l’éteint lorsque la luminosité remonte.
À ne pas confondre avec les interrupteurs à détection de mouvement (ceux-ci se déclenchent au passage d’une personne devant le capteur) ; ni les interrupteurs variateurs. L'interrupteur crépusculaire déclenche automatiquement et à 100% le circuit lumineux. 

maison piscine nuit eclairage 700x700

L’interrupteur crépusculaire, un éclairage extérieur automatique

L’interrupteur crépusculaire déclenche automatiquement un circuit lumineux à la baisse de la luminosité ambiante, et l’éteint au lever du jour. Il permet d’éclairer toute la nuit le circuit lumineux qui lui est attribué sans avoir à actionner de commande manuellement.
C’est une solution automatisée idéale pour alimenter le chemin lumineux d’un hôtel ou d’une résidence par exemple.

crepuscule maison 700x700

L’interrupteur crépusculaire dans le tableau électrique

L’interrupteur crépusculaire s’installe dans le tableau électrique, à l’intérieur de la gaine technique des bâtiments. Il est alimenté et pilote un circuit éclairage extérieur auquel il est raccordé.
Lorsque la cellule photoélectrique détecte une baisse de la luminosité, l’interrupteur alimente le circuit éclairage auquel il est câblé.

schema cablage inter crepusculaire 700x350

La cellule photoélectrique à l’extérieur

La cellule photoélectrique reliée à l’interrupteur crépusculaire se place à l’extérieur du bâtiment, sur un mur et de préférence sous abri. Cette cellule mesure la luminosité ambiante et transmet l’information à l’interrupteur crépusculaire placé dans le tableau qui va se charger d’allumer et d’éteindre le circuit.
Le seuil de déclenchement, mesuré en lumens, peut être réglé.

famille logo ec 700x700

Contactez un électricien certifié

L’interrupteur crépusculaire et la cellule photoélectrique sont reliés par câble. Il s’agit d’une installation qui n’est pas à la portée de tous. Faire appel à un électricien certifié vous assure une mise en place fonctionnelle et sans risque pour votre installation électrique.
Legrand vous guide vers les professionnels certifiés proches de chez vous.

Questions fréquentes

L’interrupteur crépusculaire a pour fonction de commander un circuit lumineux qui lui est dédié en fonction de la luminosité extérieure. Ainsi, vos espaces extérieurs s’éclairent automatiquement de la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour sans que vous n’ayez aucune...
En savoir plus
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
L’interrupteur temporisé contrôle la durée de fonctionnement de toutes sortes d'appareils électriques : lampe, radiateur, ventilateur… Il fonctionne comme une minuterie : vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur mural et l’appareil restera allumé quelques minutes avant de...
En savoir plus
Pour brancher un interrupteur Legrand, consultez le tutoriel vidéo ou suivez les étapes suivantes : dénudez les fils reliez le fil de phase sur la borne L reliez le fil de retour lampe sur la borne 1 (voir schéma ci-dessous) fixez le mécanisme dans la boîte d’encastrement...
En savoir plus
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités...
En savoir plus
Vous souhaitez câbler une prise électrique sur une commande d'interrupteur ? Vous avez deux façons de procéder : en montant une prise commandée ou en optant pour un kit prêt-à-poser sans fil Brancher une prise de courant sur un interrupteur n’est pas un montage standard :...
En savoir plus
Pour commander l'éclairage de l'une des pièces de votre logement, vous hésitez entre un interrupteur mural classique et un variateur de lumière (ou écovariateur).   Sachez qu'un variateur de lumière a un double intérêt, car il permet de : créer une ambiance lumineuse agréable...
En savoir plus
Un interrupteur minuterie (appelé aujourd’hui interrupteur temporisé) permet d’allumer un éclairage par simple pression, puis de l’éteindre automatiquement après un délai réglable (de quelques secondes à plusieurs minutes). Pour choisir et utiliser la bonne solution : pour un...
En savoir plus
Un interrupteur poussoir (ou bouton poussoir) revient automatiquement en position après l’appui sur le bouton, grâce à un ressort. Il s’utilise souvent avec un télérupteur pour multiplier les points de commande pour un même éclairage. Visuellement, l'interrupteur poussoir ressemble à...
En savoir plus
Lorsqu'on l'actionne, l'interrupteur bipolaire coupe simultanément la phase et le neutre, contrairement à un interrupteur unipolaire qui ne coupe que la phase. Résultat : mise hors tension complète de l’éclairage ou de l’appareil. Voici les bénéfices principaux : sécurité...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message