Le fonctionnement d’une sonnette
Pour savoir comment réagir face à une sonnette qui sonne toute seule ou qui a décidé de ne plus prendre de repos, il s’agit d’abord de bien comprendre comment fonctionne cet appareil. Cela vous permettra de savoir précisément quoi vérifier. Jetons un œil au fonctionnement d’une sonnette...
Pour bien comprendre, ce n’est pas la sonnette qui « sonne », mais le carillon qui est incorporé dedans. C’est ce carillon qui émet les sons permettant d’annoncer l’arrivée de quelqu’un. Ainsi pour déclencher la sonnette, le visiteur doit appuyer sur un bouton, appellé "bouton poussoir" : il s’ensuit alors un son ou une petite musique.
Une sonnette qui sonne toute seule : que faire ?

Première chose à faire face à une sonnette qui sonne toute seule ou ne s’arrête plus : vérifier que le bouton poussoir n’est pas bloqué. Si celui-ci n’a pas retrouvé sa position initiale après avoir été déclenché, cela pourrait expliquer le problème.
Il suffit en effet que le bouton poussoir de votre sonnette ait été pressé un peu trop fortement, ou qu’il soit défectueux, et le voilà qui se coince à moitié. Il en résulte un carillon qui reçoit de mauvaises informations et qui se met à sonner de façon intempestive, ou qui ne s’arrête pas.
Si l’anomalie ne vient pas de l’interrupteur de la sonnette (bouton poussoir), la deuxième chose à faire est de vérifier la source de l’alimentation de la sonnette. Celle-ci peut fonctionner :
- Avec des piles ;
- Avec une batterie ;
- Grâce à un raccordement électrique (via une prise ou directement au tableau électrique).
Dans ces conditions, contrôlez ou changez les piles, mesurez le niveau de charge de la batterie, ou vérifiez l’état du fil électrique qui raccorde votre sonnette au courant. Dans les deux premiers cas, il sera aisé de tester le fonctionnement de la sonnette après changement ou recharge.

Contactez le service consommateurs
Dans l’intervalle, déconnectez complètement votre sonnette pour ne plus qu’elle sonne toute seule ou plutôt son carrillon pour que ce dernier cesse de jouer de sa musique sans interruption ! Si elle est intégrée au tableau électrique, il vous suffira d’enclencher le disjoncteur qui lui est associé pour stopper la circulation du courant électrique.
Néanmoins, le problème peut également venir du carillon. Dans ce cas de figure, sachez que vous pourriez risquer de l’endommager en l’ouvrant, ou perdre votre garantie.
Avant toute chose, contactez votre service consommateurs pour tâcher de régler le problème.

Contactez un professionnel de l'électricité
Si votre problème de sonnette qui sonne toute seule ou qui ne s’arrête plus trouve son origine dans un dysfonctionnement électrique, prenez contact avec un électricien professionnel. Vous en trouverez facilement près de chez vous grâce au service de mise en relation de Legrand.

Et s’il était temps de changer votre sonnette ?
Une sonnette qui sonne toute seule ou qui ne s’arrête plus, c’est peut-être un signe qu’il est temps de remplacer votre matériel vieillissant ! C’est, en tout cas, l’occasion d’opter pour un équipement plus moderne.
Legrand vous propose toutes sortes de sonnettes et carillons, simples ou connectés, avec ou sans fil. Jetez un œil à nos sonnettes et carillons pour faire le bon choix !
Voir les sonnettes et carillions Voir les visiophones connectés
Questions fréquentes
En réalité, toutes...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.