Visiophone à vision nocturne : comment ça marche ?

Un visiophone à vision nocturne (ou interphone vidéo avec vision de nuit) repose principalement sur une combinaison de capteurs sensibles à la lumière et d’éclairage infrarouge (IR). Le principe est assez proche de celui des caméras de surveillance nocturne. Il permet de voir dans le noir qui sonne chez vous. 

De manière générale, un visiophone permet au visiteur d'annoncer sa présence. Il permet aussi au résident :

  • de voir qui sonne à la porte sans pour autant notifier sa présence à son visiteur
  • de décider d’échanger avec lui
  • de lui ouvrir ou non la porte,

contrairement à une sonnette ou à un interphone audio classique.

postes interieurs 700x350

Le poste intérieur du visiophone

Un visiophone est composé d'un poste intérieur avec un écran qui est fixé dans la maison, généralement sur le mur près de l’entrée.

Vous pouvez installer plusieurs postes intérieurs dans différentes pièces (hall, salon, garage, etc.). Le poste intérieur permet de voir le visiteur, de lui parler et de lui ouvrir. Certains modèles de visiophone permettent aussi d’allumer l'éclairage extérieur.

postes exterieurs rue 700x450

Le poste extérieur du visiophone

Le deuxième élément indispensable au fonctionnement du visiophone est le poste extérieur, aussi appelé platine de rue. Ce poste s’installe à proximité de l’entrée côté rue. On peut en installer plusieurs, à chaque accès : portail, portillon, etc. Il permet au visiteur de sonner et de communiquer avec vous. Le poste extérieur est constitué d’une petite caméra qui ne s’allume que quand quelqu’un sonne, d'un ou deux boutons d'appel et d’un porte-nom. La platine de rue intègre autour de la caméra de petites LED infrarouges :

  • Ces LED émettent une lumière invisible (longueur d’onde IR)
  • Cette lumière se réfléchit sur les objets (visage, vêtements, mur…)
  • Le capteur de la caméra est sensible à l’infrarouge, contrairement à nos yeux
dessin montage postes platine 1cable 700x550

Un seul et même câble pour relier les deux postes

Quel que soit le modèle de visiophone que vous avez choisi, il suffit d’un seul câble téléphone 2 fils universel pour relier les postes intérieur et extérieur du visiophone. C'est par ce câble que les informations échangées (audio et vidéo) transitent. Si vous remplacez une ancienne sonnette par un visiophone, vous pouvez réutiliser les câbles existants pour connecter la platine extérieure et le poste intérieur.

Tutoriel

Remplacer une sonnette par un portier visiophone

famille logo ec 700x700

Contacter un pro de l'électricité 

Même si un visiophone est dit « sans fil », qu’il soit ou non connecté au Wi-Fi ou en 4G, il reste un produit filaire qui nécessite une alimentation électrique. Pour l’installation de votre visiophone, faites appel à un électricien proche de chez vous, recommandé par Legrand.

Questions fréquentes

Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur...
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone, les bonnes questions à se poser sont : Souhaitez-vous uniquement parler avec les visiteurs, les voir et leur parler ? Quelle taille d'écran pour l'écran intérieur souhaitez-vous ? Souhaitez-vous pouvoir piloter l'éclairage extérieur depuis l'écran...
En savoir plus
Vous souhaitez acheter un visiophone sans fil pour répondre à vos visiteurs même lorsque vous êtes absent ? Comment faire votre choix ? Sur quels critères ? Pour être sûr de faire le bon achat, suivez notre guide interactif en ligne ou consultez notre tableau de choix !
En savoir plus
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus
Voici les étapes pour brancher un portier visiophone sur un portail électrique automatique. Avant tout, vérifiez que le portail est motorisé (pas seulement une gâche) et que l’automatisme possède une entrée « contact sec » (voir la notice). De plus, prévoyez un câble téléphonique...
En savoir plus
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil. 
2 points à vérifier simplement. 
En savoir plus
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ?  Les sources de grésillement peuvent être nombreuses :  une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste...
En savoir plus
Lorsqu’un visiophone se met à sonner tout seul, la cause est probablement une perturbation du câble entre le poste extérieur (côté rue) et le poste intérieur (dans votre logement) du visiophone liée à l'environnement (proximité courant fort, champ éléctromagnétique, etc.). C'est ce...
En savoir plus
L’installation d’un visiophone filaire demande de tirer des câbles depuis la platine qui se trouve dans la rue jusqu’à l’écran installé à l’intérieur de la maison. Si une sonnette était installée auparavant, vous pouvez utiliser les câbles existants de la sonnette pour relier...
En savoir plus
Oui, vous pouvez remplacer une sonnette par un visiophone. Le portier visiophone Easy Kit Wi-Fi with Netatmo de Legrand peut s’installer facilement en lieu et place de votre ancienne sonnette (dont vous n’aurez plus besoin). En effet, les fils qui alimentent la sonnette et assurent sa...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message