Quel matériel électrique acheter pour sa maison ancienne ?

Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, la rénovation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos besoins en équipement électrique pièce par pièce.

Pour mieux connaître les règles de conception, de réalisation et d’entretien d’une installation électrique en France, et pour votre sécurité, vous pouvez consulter la norme NF C 15-100.

Pour définir et acheter le matériel électrique dont vous avez besoin pour la rénovation intérieure de votre maison, vous devez prendre en compte : la mise à la terre, le disjoncteur d’abonné, la protection des circuits, la protection contre la foudre, et pour chaque pièce, les circuits lumières et prises de courant et le réseau de communication.

Dans une maison ancienne, il est important d’adapter le matériel électrique aux contraintes existantes tout en répondant aux besoins modernes. Outre les prises, interrupteurs, tableaux et protections, il peut être utile de recourir à des solutions de multiprises pour multiplier les points de branchement sans entreprendre de gros travaux.

moninterrupteur 700x500

Laissez-vous guider

Pour vous aider à acheter le matériel électrique pour votre maison, Legrand vous propose différents guides : choisir mes prises électriques, choisir mes interrupteurs électriques, choisir mon tableau électrique, choisir ma rallonge multiprise.

Vous pouvez également composer très simplement vos prises et interrupteurs en quelques clics sur legrand.fr, grâce au configurateur Moninterrupteur.fr.

legrand mockup couv guide elec 2025 450x450

Votre projet pièce par pièce

Vous avez besoin d’astuces et conseils pratiques pour définir le matériel électrique prévu dans chaque pièce de votre maison en fonction de vos habitudes de vie ? Vous les trouverez dans le guide de l’électricité : schémas de câblage, tableau électrique, protection des personnes et des biens, solutions multimédia, collections de prises et interrupteurs, solutions pour connecter la maison et la contrôler depuis un smartphone.

Vous cherchez des idées de matériel électriques qui pourraient convenir dans votre maison ? Trouvez l’inspiration et des idées simples et innovantes sur legrand.fr, pièce par pièce.

cuisine smartphone appli homepluscontrol conso 700x700

Quel matériel électrique pour une maison connectée ?

Pour acheter du matériel électrique qui vous permettra d’avoir une maison connectée, sécurisée, confortable et économe en énergie, choisissez les produits domotiques Céliane with Netatmo

Dans une vieille installation électrique, il s'agit simplement de remplacer ses équipements électriques anciens par des solutions domotiques. Par exemple, une commande connectée Céliane with Netatmo peut être installée en lieu et place d'un interrupteur existant classique. 

casque chantier blanc plan maison 700x700

Réaliser des travaux d'économie d'énergie 

Pour améliorer l'efficacité énergétique de votre maison, refaire l'isolation des murs, sols et plafonds ou assurer le remplacement des fenêtres ne suffit pas. 
Pour réduire le coût de vos factures d'électricité, installez des solutions connectées Legrand telles qu'un thermostat connecté, des commandes d'éclairages connectées ou encore des modules de mesure et de contrôle au tableau électrique. 

famille logo ec 700x700

Besoin d’aide pour acheter votre matériel électrique ?

Pour définir, acheter et installer le matériel électrique domotique dont vous avez besoin dans votre maison, en fonction de votre budget : faites appel à un électricien certifié Legrand qui se situe près de chez vous pour vous accompagner avant votre aménagement dans votre nouvelle maison ou pour votre travaux de rénovation dans votre maison ancienne. Pour rénover votre installation électrique ancienne, confiez le gros œuvre à un électricien local qualifié.

Questions fréquentes

La norme NF C 15-100 a été mise en place en 1970 par l’Union technique de l’électricité (UTE). Elle définit des règles de conception, de réalisation et d’entretien des installations électriques basse tension en France.
En savoir plus
Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et...
En savoir plus
Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge électrique (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur...
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par :  sa...
En savoir plus
Un branchement électrique d’interrupteur consiste à :  raccorder la phase sur la borne L raccorder le retour lampe sur la borne 1 (ou borne repérée) Avant toute manipulation, coupez le courant au disjoncteur général et contrôlez bien l'absence de tension. Assurez-vous...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Les dimensions d’un tableau électrique sont définies selon la taille du logement à équiper (type). La norme NF C 15-100 impose un minimum de protections pour chaque habitation. Il est à noter que 20 % des emplacements dans le tableau électrique doivent être disponibles pour assurer...
En savoir plus
Le tableau électrique assure la répartition des différents circuits électriques depuis l’alimentation générale vers toutes les pièces de votre logement. Il intègre des organes de protection des personnes et des biens contre tous risques électriques : électrisation, surcharges et...
En savoir plus
Accédez à la carte qui vous permettra de trouver un magasin près de chez vous.
En savoir plus
Vous rêvez d'une maison 100 % connectée, sécurisée, confortable et économe en énergie. La solution ? La gamme de produits connectés Céliane with Netatmo. Grâce au pack de démarrage connecté, vous pouvez piloter votre éclairage, vos volets roulants, vos prises électriques et bien...
En savoir plus

Bien choisir ses équipements pour rénover une maison ancienne

Lors de la rénovation électrique d’une maison ancienne, il est essentiel de sélectionner des équipements adaptés aux besoins actuels tout en garantissant la sécurité de l’installation. Cela peut passer par le choix d’une rallonge adaptée, l’installation d’une rallonge multiprise ou d’un bloc multiprise fixable afin de multiplier les branchements de façon pratique et sécurisée. Pour optimiser l’installation, il peut aussi être utile de consulter des conseils pour choisir une bonne multiprise et découvrir les différentes rallonges et multiprises disponibles. Les solutions de branchement électrique permettent également d’adapter facilement les équipements aux contraintes d’un logement ancien. Dans ce type de rénovation, la prise électrique et le respect de la norme NF C 15-100 restent indispensables pour assurer la conformité de l’installation. À l’extérieur, une multiprise étanche peut être particulièrement utile, notamment lorsqu’une installation utilise un interrupteur en saillie. Dans certains cas spécifiques, les prises industrielles et les prises mobiles P17 apportent une solution robuste et adaptée aux usages intensifs. Pour renforcer la sécurité dans la maison, les caches prises ainsi que les prises programmables offrent davantage de confort au quotidien. Dans les pièces où l’espace est limité, la multiprise extra-plate facilite l’organisation des branchements sans encombrer l’espace. Enfin, pour une installation propre et discrète, il peut être pertinent de comparer moulure, goulotte et plinthe électrique tout en protégeant les équipements avec un parafoudre.

Découvrez également l’ensemble des équipements essentiels du tableau électrique, tels que les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels. En cas de panne de courant ou de coupure, il est recommandé de faire appel à un électricien pour contrôler votre tableau ou votre compteur électrique.

Vous envisagez des travaux de rénovation électrique pour moderniser votre habitation : installation de prises ou d’interrupteurs, rénovation du tableau électrique ou mise en conformité selon la norme NF C 15-100 ? Consultez le catalogue en ligne Legrand pour trouver tous les produits adaptés. Explorez aussi les commandes connectées Legrand du tableau électrique, idéales pour gérer votre installation, suivre votre consommation et optimiser vos dépenses énergétiques.

Découvrez aussi : 

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message