Quel disjoncteur installer pour protéger des plaques à induction ?

Un disjoncteur 32 A avec un fil de section 6mm² !

Les plaques à induction nécessitent un circuit spécialisé avec un disjoncteur adapté à leur puissance, conformément à la norme NF C 15‑100 et aux indications du fabricant. Le branchement se fait sur une ligne dédiée avec la bonne section de fils.

Sécurité = le bon disjoncteur et le bon câble

femme enfant cuisine tab plaque cuisson 1222x569

Attention : si vous changez vos plaques et que votre ancien câble est en 2,5mm² (préconisations antérieures à la norme), vous devez le remplacer par un fil de section 6mm² pour que votre installation soit pleinement sécurisée.

En effet, un bon disjoncteur pour plaques à induction branché à l’aide d’un câble inadéquat pourrait provoquer l’échauffement de celui-ci… et potentiellement un début d’incendie. Les plaques à induction peuvent être très puissantes. Assurez-vous d’être aux normes pour passer des nuits sereines !

Pourquoi choisir un disjoncteur spécifique pour chaque circuit ?

 Section mini filsIntensité maxi* disjoncteursCircuit protégé
Lumières1,5mm²16A8 points lumineux maxi par circuit
Au moins 2 circuits par logement (> 35m²)
Prises de courant avec terre1,5mm²16A8 prises maxi par circuit
2,5mm²20A12 prises maxi par circuit
Prises de courant avec terre dédiées cuisine**2,5mm²20A6 prises maxi
Volets roulants1,5mm²16AAu moins 1 circuit dédié pour l'ensemble des volets
Chauffage électrique2,5mm²20A1 circuit dédié par tranche de 4500W
Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four électrique, chauffe-eau, congélateur, etc.2,5mm²20A1 circuit dédié par appareil
Au moins 3 circuits par logement
Plaques de cuisson6mm²32A1 circuit dédié

* La norme préconise des intensités maxi. Il est conseillé de les respecter. Un choix d'intensité inférieure peut entraîner a minima des déclenchements intempestifs.
** Hors prises de courant spécialisées.

Chaque circuit d’une installation électrique doit être protégé par un disjoncteur d’un certain calibre. Et que les circuits spécialisés sont dédiés à un seul type d’appareil (plaques, chauffage, volets roulants…).

La norme NF C 15-100 est claire sur ce point : chaque circuit doit être branché sous un disjoncteur d’une intensité maximale qui convient au type d’appareil branché. En outre, l’épaisseur du câble qui relie la prise au tableau électrique répond elle aussi à des obligations.

Sachez également qu’en rénovation, la norme NF C 15-100 préconise l’utilisation de disjoncteurs réarmables en remplacement des coupe-circuits. Si vous avez encore des fusibles sur votre tableau électrique, il faudra donc les changer et installer des disjoncteurs magnétothermiques.

disjoncteur 32a 700x700

Choisir son disjoncteur

Faites votre choix de disjoncteurs à l’aide de notre guide de choix dédié.

famille logo ec 450x450

Contacter un électricien

Au besoin, faites appel aux services d’un professionnel certifié. Legrand a sélectionné des électriciens : passez par la plateforme pour trouver ceux qui exercent dans votre zone géographique.

Questions fréquentes

8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous vous posez la question de l’installation électrique. Et en particulier des dispositifs de protection : combien faut-il de disjoncteurs pour cette pièce ? Et lesquels choisir pour être certain de sécuriser votre réseau...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Pour un chauffage électrique type sèche-serviette, il est nécessaire de mettre un disjoncteur 20A maxi selon la norme NF C 15-100.   Voici les étapes pour choisir un disjoncteur pour un chauffage électrique (radiateurs/sèche-serviette) : relever la puissance en Watts (W) de...
En savoir plus
8 disjoncteurs maximum. Sur un interrupteur différentiel 40A et 30mA, la norme NF C 15‑100 autorise jusqu’à 8 circuits en aval (donc 8 disjoncteurs maximum). Le tableau électrique d’un logement doit comporter au moins deux interrupteurs différentiels, de types adaptés (AC et A)...
En savoir plus
Le choix d'un disjoncteur dépend du type de circuit que vous souhaitez protéger. Le calibrage du disjoncteur (10A / 16A / 20A / 32A) et l’épaisseur de la section du fils conducteur (1,5mm² / 2,5mm² / 6mm²) vont s’accorder à la nature des appareils branchés sur le...
En savoir plus
Cela dépend de la puissance de votre climatiseur. Il suffit de diviser la puissance (nombre de Watts) par 230 V. Si votre climatiseur consomme 2 000 W, cela donne moins de 9 ampères. Dans ce cas, un disjoncteur 10 A suffira Si votre climatiseur consomme 4 000 W, soit 17 ampères,...
En savoir plus
Pour protéger une VMC, prévoir un circuit spécialisé dédié (selon la norme NF C 15-100) et installer un disjoncteur adapté à la puissance de l’appareil : généralement 2A, avec possibilité de monter jusqu’à 16A selon la notice constructeur. Voici les étapes de choix et de mise...
En savoir plus
Un disjoncteur 20A avec une section de fil de 2,5mm² pour protéger le circuit dédié au four ! Un four doit être alimenté par un circuit spécialisé, protégé par un disjoncteur dont le calibre dépend de la puissance de l’appareil et des prescriptions de la norme NF C...
En savoir plus
Pour protéger un radiateur électrique, choisissez le disjoncteur selon le type de circuit (chauffage dédié) et la puissance totale des radiateurs, conformément à la norme NF C 15-100. Voici les étapes : Relever la puissance de chaque convecteur sur la fiche produit, puis additionner...
En savoir plus

En résumé

Dans le cadre de la rénovation de votre cuisine, vous envisagez de remplacer vos plaques de cuisson classiques par de l’induction ? Vous vous demandez si le disjoncteur et le câblage doivent être changés eux aussi ? Pour choisir un disjoncteur pour plaques à induction, il est indispensable de consulter les préconisations de la norme NF C 15-100 qui régit l’installation électrique domestique.

Pour les plaques de cuisson, le circuit doit être branché sous un disjoncteur 32A avec un fil de section de 6mm². Il en va de même pour les plaques à induction, soumises aux mêmes normes que les plaques classiques.

Le circuit "plaques de cuisson" est un circuit spécialisé : il doit donc être dédié au seul branchement de cet appareil. Ce circuit ne doit contenir qu’une seule prise consacrée à la connexion de vos plaques à induction, et la prise elle-même doit être en 32A ou avoir une sortie de câble en 32A.

Par ailleurs, contrairement à d’autres cas de figure, la puissance des plaques à induction n’est pas prise en compte dans le choix du disjoncteur, dans la mesure où le circuit est dédié et toujours protégé par un disjoncteur 32A.

Le niveau d’intensité des plaques à induction varie entre 45W et 3500W. Un disjoncteur 32A pouvant supporter jusqu’à 7000W, vous êtes tranquille avec ce schéma. Il n’est toutefois pas recommandé d’utiliser un disjoncteur d’un moindre calibre, même si la puissance de vos plaques est limitée.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message