Quelle prise de courant pour une plaque induction ?

Les plaques de cuisson à induction sont un équipement électrique nécessitant un branchement spécifique :

  • prise électrique 32 A
  • ou sortie de câble 32 A

Pour une plaque à induction, la norme NF C 15-100 impose un circuit dédié. En monophasé, ce circuit doit être câblé en 6 mm², protégé par un disjoncteur 32A et placé sous un interrupteur différentiel 30 mA de type A. La plaque ne se branche pas sur une prise standard (hors plaques à induction mobiles). En cas de doute sur le câblage, ne modifiez pas l’installation : coupez le courant, contrôlez l’absence de tension et contactez un électricien qualifié.

design sans titre

Plusieurs types de plaques à induction

Il existe plusieurs types de plaques à induction :

  • la plaque à induction mobile qui est équipée d'un cordon et d'une fiche : à brancher sur une prise électrique standard (il est fortement conseillé d'avoir une ligne dédiée au tableau électrique)
  • la plaque à induction à encastrer dans un plan de travail qui est seulement équipée d'un cordon électrique : à raccorder à une sortie de câble ou sur une prise 32A

C'est donc en fonction du type de plaque, de sa puissance, des recommandations du fabricant mais aussi de l’esthétique que vous souhaitez privilégier, que vous installerez une prise de courant ou une sortie de câble.

    Utilisez un circuit de prise dédié et protégé

    tableau norme prise plaque cuisson 1222x569

    Équipement de cuisson, la plaque à induction nécessite un circuit électrique indépendant et une protection dédiée pour éviter tout risque de surchauffe et de surintensité :

    • pour garantir la protection des personnes : le circuit de la plaque à induction doit être protégé par un interrupteur différentiel de type A
    • pour garantir la protection des biens : la plaque de cuisson doit être branché sur un circuit dédié protége par un disjoncteur d’une intensité de 32 A maxi

    Lisez la notice d’installation de votre plaque induction

    Avant tout branchement, il est impératif de lire la notice d’installation de votre table de cuisson pour appliquer correctement les recommandations indiquées par le fabricant. Celles-ci s’adossent à la norme électrique en vigueur et vous garantit une sécurité optimale pour l’utilisation de votre équipement électrique.

    Legrand

    Tutoriels

    famille logo ec 700x700

    Contacter un électricien recommandé

    Pour être sûr que que l'électricité de votre logement répond à la norme, faites appel à un électricien recommandé pour vérifier et faire évoluer votre installation si nécessaire.

    Questions fréquentes

    Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
    En savoir plus
    C'est souvent pour contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire qu'on installe une prise commandée par interrupteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'interrupteur mural qui allume le plafonnier ou les appliques murales. En résumé, une prise de courant commandée...
    En savoir plus
    Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A et 20A, le centre des alvéoles (ou trous) doit se trouver au minimum à 5cm au-dessus du sol fini...
    En savoir plus
    Vous envisagez d’installer de nouvelles prises de courant dans l’une des pièces de votre logement ? Voici un tutoriel pour savoir comment faire pour installer des prises électriques en saillie étape par étape.
    En savoir plus
    Si une prise électrique ne fonctionne plus : Commencez par vérifier le disjoncteur du circuit au tableau électrique : s’il est en position off, réarmez et testez. Si le disjoncteur retombe, n’insistez pas et n’utilisez plus la prise : le défaut peut provenir de la prise ou du...
    En savoir plus
    Un circuit va-et-vient sert à commander un point lumineux depuis 2 endroits (voire plus), pas à brancher directement une prise classique. Voici donc les étapes d'installation d’un va-et-vient : couper l’alimentation au tableau électrique relier les 2 interrupteurs avec des fils...
    En savoir plus
    Monter une prise de courant : c’est le B.A.BA de toute installation électrique. Et pourtant, cette opération n’est jamais aussi simple qu’il y paraît, notamment parce que vous devez prendre en compte différents facteurs – le support, le type de prise électrique et la puissance du...
    En savoir plus
    On confond souvent le socle d’une prise de courant avec un élément de la prise elle-même, notamment le boîtier ou le mécanisme. Or, un « socle », c’est tout simplement la prise électrique dans son entier. Ce que vous appelez « socle » correspond en réalité à la prise électrique...
    En savoir plus
    Entre 5 cm et 1,30 m ! La hauteur préconisée varie généralement entre 5 cm et 1,30 m du sol fini (exception faite notamment de la hotte dans la cuisine), en fonction du type de prise et de la pièce dans laquelle elle est installée. Les prises jusqu'à 20 A doivent être installées à...
    En savoir plus
    Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
    Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la...
    En savoir plus
    Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

    Besoin d'aide ?
    Contacter le Service Consommateurs

    En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

    Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

    Envoyer un message