Comment installer des interrupteurs Wi-Fi connectés au réseau ?

Les interrupteurs Wi-Fi se connectent au réseau Internet pour pouvoir être contrôlés à distance.
Nos interrupteurs connectés (interrupteurs simples et doubles, interrupteurs de volets roulants) s’installent et se câblent de la même façon que les interrupteurs classiques.
Découvrez nos différentes fonctions intelligentes et leurs principes d’installation.
 

Comment ça fonctionne ?

legrand passerelle prise control commandes connectees 1222x569

Nos commandes connectées communiquent en Wi-Fi avec votre smartphone ou votre tablette.
Cette connexion se fait par le biais d’une passerelle domotique, permettant de faire la liaison entre la box Internet et les produits connectés (bande de fréquences : 2,4 à 2,4835Ghz)

Contrôlez vos luminaires grâce aux commandes manuelles, par la voix (1), et à distance via l’App Home + Control. 

(1) Compatibles avec les assistants vocaux Alexa d’Amazon, Assistant Google, Siri d’Apple
 

legrand dessin salon pack demarrage titane legende 700x700

Connectez une première pièce

Retrouvez notre pack de démarrage Céliane with Netatmo(1), pour démarrer votre installation connectée !

Composition :

  • 1 prise Control : permet la liaison entre la box Internet (Wi-Fi) et les produits connectés
  • 1 commande générale sans fils Départ/Arrivée
  • 1 interrupteur connecté sans Neutre avec option variateur
  • 1 commande sans fils pour éclairage et prises 

(1)  Existe en 3 couleurs : Blanc, Titane, Graphite. Existe aussi en version dooxie with Netatmo.
 

legrand commande connectee activee indication batterie faible 700x700

Complétez votre installation !

Les commandes sans fils(1) permettent d’ajouter des points de contrôle supplémentaires sans tirer de fils, sans dégâts sur les murs, pour un éclairage connecté

Ces objets connectés sans fil sont alimentés par une pile, elles disposent d’une LED d’indication de batterie faible (lumière rouge).


À savoir : pour utiliser les commandes sans fils, il faut acheter au préalable un domotique pack de démarrage «… with Netatmo ».

(1) Encastrables, peuvent se visser sur une boîte d’encastrement
 

smartphone app hc 14 15 planning 700x700

Contrôlez votre maison connectée à distance avec l’App Home + Control

L’application regroupe l’écosystème connecté Legrand pour vous permettre de gérer la totalité de votre installation domotique :

  • commandez vos interrupteurs connectés en mode marche/arrêt et en mode variation
  • créez des plannings selon votre rythme de vie
  • analysez et maîtrisez vos consommations
  • agissez sur vos appareils énergivores
  • gérez la température, etc.

Est-ce que les équipements continuent de fonctionner en cas de coupure internet ou Wi-Fi ?

Les produits restent pleinement opérationnels en local, même en cas de perte de connexion internet ou Wi-Fi. Vous pouvez ainsi continuer à utiliser vos installations sans interruption. Dès que la connexion est rétablie, l’application Home + Control retrouve automatiquement toutes ses fonctionnalités et vous permet de reprendre le pilotage à distance en toute simplicité.

Questions fréquentes

Un interrupteur double allumage commande séparément deux circuits d’éclairage distincts depuis le même interrupteur (avec deux boutons de commande dessus). Pour l'installer, il faut raccorder : le fil de phase sur la borne L du premier bouton de l'interrupteur un autre fil de phase...
En savoir plus
Voici les 5 étapes pour brancher (câbler) un interrupteur pour volets roulants électriques (dans le neuf) :  choisir le type : filaire (inverseur, câblé au moteur) ou radio/zigbee (commande à distance, sans câblage) couper l’alimentation au disjoncteur général et vérifier...
En savoir plus
Le bon interrupteur à utiliser avec un télérupteur est un bouton poussoir. Contrairement à un va-et-vient, le bouton poussoir revient automatiquement à sa position initiale après chaque pression et permet de commander le même éclairage depuis plusieurs points de commande. le...
En savoir plus
L’ampoule que vous avez installée sur votre système d’éclairage connecté Legrand ne fonctionne pas ? Les ampoules connectées compatibles avec les produits de système d’éclairage connecté Legrand with Netatmo doivent systématiquement être des ampoules connectées Zigbee 3.0.
En savoir plus
Installer un interrupteur sans fils en 4 étapes :  couper le courant au disjoncteur du tableau électrique brancher le micromodule au niveau du luminaire (boîtier DCL/boîte de dérivation) en suivant la notice fixer la commande où souhaité (vis/adhésif) ou la poser sur un meuble...
En savoir plus
Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de...
En savoir plus
La domotique offre différentes solutions pour bénéficier d'une maison intelligente et améliorer le confort au quotidien : interrupteurs connectés par Wi-Fi, ampoules connectées, télécommandes connectées pour volets roulants, etc.
Vous souhaitez également créer une installation...
En savoir plus
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” contient plusieurs produits dont une ampoule variable LEDVANCE SMART+. Au même titre que les finitions blanche et titane des commandes sans fils Céliane with Netatmo présentes dans le pack, il existe deux types...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message