L’essentiel sur l'installation de réseaux domotiques filaires par "BUS"

Ce type d’installation suppose de choisir les câbles qui seront à installer dans la maison pour le remplacement des équipements actuels, et en prévision de ceux qui viendront s’y ajouter plus tard. Voyons d’abord quelles sont les caratéristiques et la manière donc se dépoloie une installation filaire avant de savoir quel câble pour domotique choisir pour rénover son logement neuf.
Pour une installation domotique filaire, tous les éléments sont reliés ensemble par un fil appelé "BUS", ce dernier est relié à un système de contrôle appelé "serveur".
Lorsqu'un appui est fait sur un interrupteur, le serveur (situé dans le tableau électrique) reçoit les informations via le "BUS" et renvoie l'information vers le bon récepteur (éclairage, volets roulants, prise commandée, thermostat, portier, alarmes) présent dans le logement.
Le "BUS" est donc une installation filaire qui connecte les commandes au tableau électrique (où sont intégrés les modules domotiques), en passant par un serveur représentant le cerveau du système.

Quel câblage choisir pour une installation domotique ?
Quand vous vous demandez quel câble pour domotique choisir, il s’agit donc de sélectionner un bus de commande. Ce câble s’apparente à celui du réseau informatique, contrairement aux fils électriques qui ne peuvent pas faire office de câbles domotiques.
Choix des câbles électriques domotiques
Le choix se résume à 3 types de câbles principaux : UTP, STP/FTP et VDI.
- bus UTP fréquement utilisés, mais attention il est recommandé de choisir des catégories élevées (de 5 à 6), les plus puissantes
- bus STP et FTP sont écrantés et donc de bien meilleure qualité que la version UTP
- câbles VDI (Voies, données et images) permettent d’intégrer les fonctions audiovisuelles, non exploitables avec les autres versions

L'installation domotique en "bus"
Cette installation permet de relier l’ensemble des éléments de commande et des fonctions pilotables pour un confort optimal.
Dans le cadre d’une installation domotique résidentielle, on parle d’un « bus de terrain ». Celui-ci prend la forme d’un câble composé d’au moins une paire de conducteurs torsadés. Il est alimenté par un courant basse tension, de façon à sécuriser les commandes en regard des risques électriques.

Choix du mode de communication pour votre installation électrique
Dans le cas d'une installation neuve ou de grosse rénovation, vous pouvez opter pour le moyen de communication filaire "BUS" plus fiable et durable.
Si vous n'avez pas l'âme d'un grand bricoleur, que nous ne souhaitez pas faire des travaux ou aucune nouvelle intervention sur votre installation électrique existante, différentes solutions simples sont possibles. Pensez aux solutions radios : Céliane™ with Netatmo et bénéficiez d'une installation simple et rapide !

Contacter un professionnel de l'électricité
Vous êtes l'heureux propriétaire d'un logement ancien ou avez souhaité investir dans un appartement en résidence ? Vous finalisez l'achat ou la construction de votre bien immobilier neuf ou réalisez une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ? Quoi qu'il en soit, pour optimiser votre futur confort de vie, ou réaliser des investissements locatifs (avantages financiers obtenus suite à la location d'un bien acheté sous la loi Pinel par exemple), optez pour une installation domotique ! Même si vous n'êtes pas un habitué des frais de notaire ou un promoteur immobilier aguerri, la domotique apportera une touche de modernité à votre logement.
Faites appel à un électricien certifié pour vous accompagner, il saura vous conseiller. En effet, contrairement à l’installation électrique, l’installation domotique est plus libre et autorise des choix variés (coloris, matières, produits, prix, installation adaptée, câblage, protocole domotique, appareils électriques, appareils domotiques, etc.). Pour cette raison, mieux vaut faire appel à un électricien certifié par Legrand, professionnel expert en domotique.
En fonction de la ville et de la région dans laquelle vous achetez votre bien, vous pourrez peut-être bénéficier d'un prêt à taux zéro (ptz ou éco ptz).
Rendez votre maison connectée !

Avec les produits Legrand, il est possible de rendre votre maison connectée et la piloter à distance ou par la voix. Découvrez notamment la gamme Céliane with Netatmo qui propose des solutions simpes d'utilisation et des technologies pour suivre vos consommations d'énergie, gérer la température de votre logement, piloter vos éclairages, réaliser des économies d'énergie, etc. Le secteur porteur de la maison connectée vous offre des automatismes qui amélioreront votre confort au quotidien. Pilotez votre logement via l'App Home + Control, depuis votre smartphone, ou par la voix via un assistant vocal.
Découvrez également les solutions connectées Legrand pour votre chauffage : confort et économies d'énergie assurés grâce aux thermostats connectés !
Découvrir les thermostats connectés Découvrir les Têtes thermostatiques connectées
Questions fréquentes
Brancher une prise de courant sur un...
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté La norme NF C 15-100 exige un...
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Grâce à ses...
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
24, 29, 30 et 31 décembre 2025 : 8h30-12h30 / 13h30-17h00
Fermeture le 26/12/25 et le 02/01/26
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.