Comment marche un disjoncteur lors d'un incident électrique ?

Le disjoncteur protège son circuit des surintensités en le coupant en cas de défaut. Celui-ci peut se traduire par un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou par une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). Le disjoncteur coupe le circuit afin d’éviter les échauffements qui pourraient endommager les circuits.

tableau craie question 700x700
disjoncteur coupe transversales 700x700

Comment fonctionne un disjoncteur en cas de court-circuit ?

Le disjoncteur protège le circuit électrique contre les courts-circuits grâce à sa composante magnétique. L’augmentation soudaine de courant électrique (plusieurs milliers d’Ampères) est la caractéristique d’un court-circuit. Ce court-circuit agit sur la bobine électromagnétique qui provoque l’abaissement de la manette du disjoncteur en position off, coupant ainsi l’alimentation du circuit défaillant.

ampoule incandescent fond gris 700x700

Que fait le disjoncteur en cas de surcharge ?

C’est la composante thermique du disjoncteur qui protège le circuit contre les surcharges. Elle se compose de deux lames (bilame) qui vont se dilater sous l’effet de la chaleur entraînant le mécanisme de coupure.

Questions fréquentes

Pour protéger une installation électrique, les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels sont complémentaires et exigés par la norme NF C 15-100. disjoncteur : protège les biens. Il coupe en cas de surcharge ou court-circuit (effet thermique/magnétique), puis se...
En savoir plus
Le choix d'un disjoncteur dépend du type de circuit que vous souhaitez protéger. Le calibrage du disjoncteur (10 A / 16 A / 20 A / 32 A) et l’épaisseur de la section du fils conducteur (1,5 mm² / 2,5 mm² / 6 mm²) vont s’accorder à la nature des appareils branchés sur le circuit....
En savoir plus
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents...
En savoir plus
Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, la rénovation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos...
En savoir plus
L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en amont des circuits dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) Le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 !  Les disjoncteurs doivent respecter les exigences de la norme NF C 15-100 et les caractéristiques du circuit : calibre, pouvoir de coupure et courbe. Le calibre du disjoncteur doit notamment être adapté au type de circuit et à la section des conducteurs : par...
En savoir plus
Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...
En savoir plus
Placé dans le tableau électrique en aval de l’interrupteur différentiel, le disjoncteur divisionnaire a pour mission d’assurer la protection d’un circuit électrique auquel il est dédié. Le disjoncteur est calibré selon les besoins en puissance du circuit qu’il alimente en...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 fixe à 8 le nombre maximum de disjoncteurs divisionnaires sous un même interrupteur différentiel. Elle impose aussi de respecter soit la règle de l’amont, soit la règle de l’aval.
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message