Comment assurer la sécurité électrique d’une installation ?

Plusieurs règles et conditions sont à respecter pour assurer la sécurité électrique d'une installation :

  • Installation équipée d’un appareil général de commande et de protection (disjoncteur général)
  • Circuits équipés d’une protection différentielle associée impérativement à une prise de terre
  • Conformité à la norme NF C 15-100, par exemple concernant les volumes de protection des salles d’eau (installation de prises loin des points d’eau)
  • Chaque circuit doit être protégé par un disjoncteur électrique ou un coupe-circuit
  • Pas d’équipements anciens et vétustes
  • Pas de câbles apparents et dénudés
  • etc.

De vieilles installations électriques comportant des équipements vétustes peuvent être dangereuses pour les occupants du logement (risques d'électrocution, de chocs électriques, etc.) car elles présentent souvent des anomalies (dispositifs anciens, câbles dénudés, etc.).

ampoule incandescent fond gris 700x700

Pourquoi sécuriser l’installation ?

Assurer la sécurité électrique des bâtiments est primordial. En effet, les installations électriques doivent être conformes à la norme en vigueur (NF C 15-100) afin de protéger les personnes, les biens, mais également afin d’éviter les départs d’incendie liés à des anomalies électriques.

tableau test inter dif 700x700 0

Règles de sécurité électrique : les équipements

Les points principaux à respecter pour ce qui concerne les équipements sont donc :

  • avoir la possibilité de couper la totalité de l’installation électrique en cas d’anomalie constatée, de départ d’incendie ou encore de travaux électriques : le logement doit donc comporter un disjoncteur général facilement accessible
  • équiper tous les circuits d’une protection différentielle associée à une prise de terre (au moins un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel) afin de protéger les personnes
  • installer un disjoncteur sur chaque circuit : cela sert de protection en cas de surtension, de surcharge, ou encore de court-circuit
  • installer des interrupteurs étanches à fort indice de protection comme ceux de la gamme Plexo dans les environnements pouvant être humides (exemple : garage, terrasse, etc.)
electricien tableau electrique 960x960

Bonnes pratiques

Différentes techniques permettent d’assurer la sécurité électrique dans le logement :

  • éviter les équipements trop anciens qui pourraient causer des échauffements, des arcs électriques ou même des incendies
  • bannir les fils dénudés ou endommagés : il faut les remplacer et les protéger avec des plinthes, conduits, moulures ou encore cheminements adaptés aux usages et types de mise en œuvre.
  • se conformer aux normes en vigueur (NF C 15-100), notamment en ce qui concerne les volumes de protection des salles d’eau (définis en fonction de la proximité des équipements par rapport aux points d’eau)

Pour les interventions sur votre installation (installation de prise, par exemple), coupez le courant au disjoncteur général pour votre sécurité, et consignez-le avec un cadenas spécifique afin d’éviter qu’une tierce personne ne remette le courant pendant votre travail. Il est aussi possible de faire appel à un électricien, surtout s’il s’agit d’une intervention sur le tableau électrique.

famille logo ec 450x450

Contacter un pro

Faites appel à un électricien professionnel : une vérification de la sécurité électrique de votre logement pourra alors être réalisée. Cet artisan professionnel pourra ainsi sécuriser l’installation le cas échéant (tension, alimentation électrique, disjoncteur de sécurité, etc.), et choisir du matériel électrique à utiliser pour répondre à vos besoins en électricité parmi ce qui existe (produits connectés pour un usage en local ou à distance, tableau électrique connecté ou non, appareillage électrique, etc.).

Contactez un des membres du réseau Electricien Certifié, des professionnels proches de chez vous sélectionnés par Legrand.

Aller plus loin

Retrouvez tous les équipements indispensables pour votre tableau électrique, comme les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels. En cas de panne électrique ou de coupure de courant, il est conseillé de contacter un électricien pour vérifier votre tableau ou votre compteur électrique.

Que vous souhaitiez rénover votre installation électrique, installer de nouveaux équipements comme des prises ou remettre votre installation à la norme NF C 15-100, Legrand vous propose une gamme complète de produits disponibles en ligne. Profitez également du tableau électrique connecté Legrand pour contrôler votre installation, suivre votre consommation et réduire vos coûts énergétiques.

Découvrez aussi : 

Questions fréquentes

Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge électrique (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Pour un chauffage électrique type sèche-serviette, il est nécessaire de mettre un disjoncteur 20A maxi selon la norme NF C 15-100.   Voici les étapes pour choisir un disjoncteur pour un chauffage électrique (radiateurs/sèche-serviette) : relever la puissance en Watts (W) de...
En savoir plus
Si un disjoncteur saute ou ne se réarme pas : Identifiez la cause : surcharge ou surintensité, court‑circuit ou défaut d’isolement Coupez l’alimentation générale avant toute intervention sur l’installation, débranchez les appareils récents ou suspects Essayez de...
En savoir plus
Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...
En savoir plus
Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et...
En savoir plus
Le branchement d’un interrupteur différentiel 30mA s’effectue en tête de rangée, en amont des disjoncteurs divisionnaires qu’il protège. Respectez le sens d’alimentation, le serrage des bornes et les règles de dimensionnement (type, intensité). Référez-vous à la norme NF C...
En savoir plus
Ouvrez le "Menu latéral"; sélectionnez "Gérer ma maison", sélectionnez une pièce, sélectionnez l'objet, allez dans le menu avancé de l'objet et sélectionnez "Déplacer".
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Très différente d’une installation en encastré, une installation en saillie se distingue par le fait qu’il ne faut pas percer le mur ou réaliser des saignées dans les murs pour poser les prises ou les interrupteurs. Il suffit de relier au mécanisme les fils électriques par...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message