Puis-je remplacer une prise de courant standard par une prise USB ?

Oui, vous pouvez remplacer une prise de courant standard (avec ou sans terre) par une prise USB. Vous pourrez ainsi recharger plus facilement et plus rapidement vos appareils mobiles (téléphones portables, ordinateurs, tablettes, etc.). Dans le cas de bornes automatiques, la connexion et la déconnexion des fils se font sans outils. Plusieurs étapes de vérification (normes et recommandations) sont indispensables pour l’installation.

À noter : les prises USB Legrand présentées ici, sont conçues pour de la charge électrique et non pour de la transmission de données (prise USB data). Attention alors à ne pas brancher votre clé USB dessus par exemple !

01 raccord fils 960x960

Remplacer une prise simple par une prise USB Type-C

Avant de procéder à l’installation, couper le courant au disjoncteur principal (alimentation générale), s’assurer qu’il n’y a plus de tension à sa sortie, et consigner le disjoncteur avec un cadenas spécifique afin d’éviter toute remise du courant pendant l’intervention. Il faut ensuite respecter les étapes suivantes :

  1. dévisser l’ancienne prise électrique, en déconnecter les fils et la retirer
  2. connecter les fils de Phase et de Neutre à la prise USB (bornes à vis ou automatiques selon les modèles). S’il y en a un, le fil de terre (couleur : jaune, vert ou vert/jaune) ne doit pas être raccordé au produit
  3. fixer ensuite la prise dans la boîte d’encastrement à l’aide de vis, et monter la plaque de finition. (Dans le cas de mécanismes de prise avec supports à équiper de plaques) 
  4. remettre le courant une fois l’installation terminée

Vous bénéficiez désormais d’une solution de recharge plus pratique et rapide de vos appareils compatibles (smartphone, tablettes, ordinateurs, etc.) et évitez ainsi l’utilisation d’un adaptateur en branchant les câbles USB de vos chargeurs sur votre prise USB !
 

homme mains ordi smartphone chargeur usb c 700x450 3

Avantages de la prise USB

Les prises USB présentent de nombreux avantages et permettent notamment une recharge rapide de vos appareils. 

Avec cette gamme à l’esthétique soignée, il n’est plus nécessaire d’utiliser adaptateurs, rallonges ou multiprise : les prises USB permettent de recharger directement les appareils branchés, dans les différentes pièces du logement (bureau, chambre, salon, etc.).
Ce type de prise universel fait aussi gagner de la place, car les autres prises sont libérées pour d’autres usages.

Dans le cas d’une double prise USB, vous pouvez brancher jusqu’à deux appareils simultanément sur la même prise. Une prise de courant 2P+T Surface Confort avec prise USB Type-C permet de brancher à la fois un appareil classique et un appareil mobile à recharger. 
 

design sans titre

Prise USB Type-A ou Type-C ? 

Le décret européen du 28 décembre 2024 impose un chargeur universel obligatoire pour tous les appareils électroniques de petite et moyenne taille, à savoir la connexion Type-C. La prise USB Type-C devient alors le standard des appareils électroniques en France et en Europe.

Bien sûr, la connexion USB Type-A fonctionnent toujours pour les appareils qui utilisent encore des ports USB Type-A et aussi pour recharger des appareils à faible consommation comme les claviers, souris et écouteurs.

famille logo ec 450x450

Faire appel à un pro

Vous préférez faire installer vos produits (prises, interrupteurs, tableau électrique, etc.) par un professionnel de l’électricité ? Trouvez un expert proche de chez vous parmi les membres du réseau Legrand Electricien Certifié, et laissez vous guider pour l’installation de vos prises USB, prises doubles, interrupteurs va-et-vient, variateurs, etc.

En résumé

Branchez les câbles USB de vos chargeurs directement sur une prise USB, sans utiliser d’adaptateur, de rallonge ou de multiprise. Installez une prise USB, de la gamme Céliane par exemple, à l’emplacement d’une prise électrique existante, où vos appareils auront besoin d’être branchés et utilisés (chambre, bureau, cuisine, etc.), dans le respect des normes en vigueur. 

Vérifiez tout d’abord que la taille de la boîte d’encastrement existante convient pour la prise USB (mécanisme, support et plaque de finition). En principe, les boîtes adaptées sont d’au moins 40 mm de profondeur, ou plus grandes si besoin. Pour l’alimentation, vérifiez également que la puissance de la prise correspond à la puissance disponible. Il faut également faire attention aux types de fils à raccorder (reconnaissables selon la couleur). S’il y a un fil de terre (vert, jaune ou vert/jaune), il ne doit pas être raccordé à la prise USB. Il est tout de même conseillé de le garder dans la boîte d’encastrement si jamais l’opération inverse devait être réalisée (remplacement de la prise USB par une prise classique). 

Questions fréquentes

40mm est la profondeur de boîte à encastrer standard. Elle est la plus souvent utilisée 50mm est la profondeur de boîte à encastrer à privilégier pour les fonctions innovantes intégrant de l’électronique, par exemple dans le cas d’une double prise USB. Elle offre plus de place...
En savoir plus
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A et 20A, le centre des alvéoles (ou trous) doit se trouver au minimum à 5cm au-dessus du sol fini...
En savoir plus
Il est tout à fait possible d’ajouter une prise de courant sans faire de gros travaux tout en conservant un aspect esthétique.
Pour cela, vous pouvez : changer votre prise simple par une prise multiposte ajouter une prise grâce à une plinthe électrique
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
Vous souhaitez brancher un appareil électrique ? Une télévision ? Un câble Ethernet ? Une multitude de prises peuvent être installées dans un logement selon les usages. Découvrez les différentes fonctions de prises !
En savoir plus
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
L’interrupteur à anneau Céliane n’est pas vendu complet, il se compose de trois références :  un mécanisme à anneau noir avec support intégré : interrupteur (réf. CM0006) ou bouton poussoir (réf. CM0030) une plaque "Matière" à choisir parmi 7 finitions comme par exemple...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Très différente d’une installation en encastré, une installation en saillie se distingue par le fait qu’il ne faut pas percer le mur ou réaliser des saignées dans les murs pour poser les prises ou les interrupteurs. Il suffit de relier au mécanisme les fils électriques par...
En savoir plus
On confond souvent le socle d’une prise de courant avec un élément de la prise elle-même, notamment le boîtier ou le mécanisme. Or, un « socle », c’est tout simplement la prise électrique dans son entier. Ce que vous appelez « socle » correspond en réalité à la prise électrique...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message