Qu’est-ce qu’une prise européenne ?

Les prises E et F (ou prises européennes) sont des prises avec terre, raccordées avec 3 fils électriques (phase, neutre et terre), de forme ronde et composées de deux orifices cylindriques. Il s'agit d'un standard européen. En France, la prise E est utilisée.

Découvrez les prises électriques Legrand, disponibles en plusieurs gammes : Céliane, dooxie, Mosaic, Altège, Plexo, Neptune, etc.

prises europeen allemand 960x960

Type E ou Type F ?

La prise E est le standard de prise européenne utilisé en France (également disponible en version étanche avec la gamme Plexo), mais également en Slovaquie, en Belgique, ou encore en Pologne. Sa particularité : la prise de terre est une broche cylindrique qui dépasse du socle mural (socle femelle). 

La prise F (ou prise Schuko) est un modèle développé en Allemagne, aujourd’hui très répandu en Europe. Pour ce socle mural, deux ergots métalliques placés à l’intérieur de la prise connectent la terre.

Pour ce qui est de la compatibilité entre elles, le branchement d’une prise femelle de type E est maintenant possible dans une prise murale de type F, et inversement. Avant, la position différente de la prise de terre entre les deux modèles rendait cela impossible. Mais le design des prises européennes a été adapté, et elles sont désormais compatibles entre elles.

mapmonde 700x700 0

Autres prises dans le monde

Il existe un grand nombre de types de prises différentes dans le monde, ce qui s’explique par des différences selon les pays (la tension, le type de réseau électrique, ou encore les normes de sécurité en vigueur). En Europe, certaines prises sont compatibles entre elles, mais des pays comme l’Italie ou l’Irlande utilisent des formats différents, incompatibles avec les prises de type E ou F, tandis que d’autres régions du monde utilisent des prises de type A à N, elles aussi non compatibles.

C’est la raison pour laquelle il est préférable de prévoir un adaptateur en voyage dans des pays où les prises ne sont pas compatibles avec les prises européennes, afin de pouvoir brancher les câbles et chargeurs de vos appareils. Évitez ainsi les problèmes de compatibilité de prises !
 

famille logo ec 450x450

Contacter un professionnel

Vous souhaitez installer des prises de courant dans les pièces de votre logement, mais vous préférez faire appel à un pro ? 

Trouvez un pro, membre du réseau Electricien Certifié. Ce sont des professionnels proches de chez vous sélectionnés par Legrand. Vous pouvez également faire installer beaucoup d’autres produits et solutions Legrand (appareillage (interrupteurs ou prises), tableau électrique, borne de recharge pour véhicule électrique, etc.) dans le respect des normes en vigueur.
 

En résumé

Lors d’un voyage dans un pays étranger, il peut arriver qu’il soit impossible de brancher les fiches de certains appareils sur les prises (socle mural) disponibles, en raison d’un type de prise de courant différent de celui utilisé en France. Dans le monde, il existe de nombreuses prises électriques, avec ou sans terre, définies par des normes propres à chaque pays, et qui ne sont pas toutes compatibles entre elles. L’usage d’un adaptateur devient alors indispensable pour l’utilisation de vos équipements en voyage.

Parmi ces différents types de prises, se trouve la prise européenne, qui est un standard européen en matière de prises de courant, et qui permet de limiter les options de prises en Europe. La prise européenne désigne notamment les prises de type E/F, qui sont très largement répandues. Découvrez les prises Céliane Surface Confort, disponibles en version à équiper d'une plaque de finition ou déjà équipées d'une plaque.

Questions fréquentes

40mm est la profondeur de boîte à encastrer standard. Elle est la plus souvent utilisée 50mm est la profondeur de boîte à encastrer à privilégier pour les fonctions innovantes intégrant de l’électronique, par exemple dans le cas d’une double prise USB. Elle offre plus de place...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Le nombre de prises de courant à installer dans chaque pièce est réglementé par la norme NF C 15-100 :  Cuisine : 3 prises au minimum et 6 prises au maximum Séjour : 5 prises au minimum et 7 prises au maximum Chambre : 3 prises au minimum Pour toutes les autres pièces de...
En savoir plus
Depuis un raccordement existant, vous pouvez multiplier vos prises.
En savoir plus
Pour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...
En savoir plus
Bien plus qu’une simple prise permettant d’alimenter les équipements électriques de la maison, la prise de courant avec terre est également un élément de protection pour tous les occupants du logement.
En savoir plus
Si une prise électrique ne fonctionne plus : Commencez par vérifier le disjoncteur du circuit au tableau électrique : s’il est en position off, réarmez et testez. Si le disjoncteur retombe, n’insistez pas et n’utilisez plus la prise : le défaut peut provenir de la prise ou du...
En savoir plus
Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus
Le témoin lumineux rouge à droite de l'écran indique que l'assistant vocal Alexa Amazon est désactivé et qu'il ne détectera pas le mot de réveil.
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message