Comment fonctionne un disjoncteur en cas de surcharges électriques ?

Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut.

Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge électrique (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet d’éviter les échauffements qui risquent d’endommager les circuits.

illustration court circuit 700x400

Comment fonctionne un disjoncteur en cas de court-circuit ?

Le disjoncteur protège le circuit électrique contre les courts-circuits grâce à sa composante magnétique (1). Un court-circuit se caractérise par l’augmentation soudaine de courant électrique (plusieurs milliers d’ampères). Ce court-circuit agit sur la bobine électromagnétique qui provoque l’abaissement de la manette du disjoncteur en position off, coupant ainsi l’alimentation du circuit défaillant.

dessin multi appareils elec 700x700

Que fait le disjoncteur en cas de surcharge ?

C’est la composante thermique (2) du disjoncteur qui protège le circuit contre les surcharges. Elle se compose de deux lames (dispositif bilame) qui vont se dilater sous l’effet de la chaleur entraînant le mécanisme de coupure.

legendes interne disjoncteur dnx3 700x550

L’ensemble des disjoncteurs de votre logement sont à protection magnétothermique

Le disjoncteur de votre logement conjugue la composante magnétique (1), ainsi que deux lames à dilatation thermique (2), afin d’assurer respectivement une protection contre les courts-circuits et contre les surcharges. La chambre de coupure (3) permet, quant à elle, de disloquer les arcs électriques pouvant se former lors d’une coupure sous tension dans la limite de son pouvoir de coupure (exprimé en Ampères).

Bon à savoir : le court-circuit correspond à une surintensité forte et de courte durée, tandis que la surcharge est une surintensité faible mais durable dans le temps.

gtl disjoncteur abonne linky zoom legende 700x550

Le disjoncteur général ou d’abonné

Le disjoncteur général se trouve à proximité du compteur électrique (comme Linky, par exemple). Sa disjonction entraîne une coupure d’électricité dans tout le logement.

Le disjoncteur, selon son réglage, peut sauter si un trop grand nombre d’appareils sont branchés sur le réseau, ou si la puissance électrique souscrite chez votre fournisseur d’énergie est trop faible par rapport à vos besoins (retrouvez cette puissance sur vos factures : 3,6, 9 ou 12 kVA). Il est aussi la protection ultime des personnes grâce à sa fonction différentielle de 500mA.

inter differentiel type ac 16a 700x400

Le disjoncteur différentiel

Le disjoncteur différentiel est placé dans le tableau électrique et assure un rôle de protection des biens et des personnes. Il possède un calibre différentiel (exprimée en mA) et un calibre de protection (exprimé en A). Le disjoncteur différentiel joue le rôle d’interrupteur différentiel et de disjoncteur divisionnaire à lui seul. En cas de fuite de courant, le disjoncteur différentiel coupe uniquement le circuit concerné.

On l’utilise spécifiquement pour des équipements sensibles comme congélateur pour palier à des conséquences sanitaires consécutives à des coupures indésirables. Il convient aussi pour une protection renforcée des appareils électroniques comme une borne de recharge de véhicule électrique.

disjoncteur borne auto 10a 700x400

Le disjoncteur divisionnaire

Le disjoncteur divisionnaire est une composante de votre tableau électrique qui vient en complément de l’interrupteur différentiel.

Le disjoncteur divisionnaire protège spécifiquement les équipements des circuits auquel il est relié.

Il assure la protection en cas de court-circuit ou de surcharge en coupant au plus prés des équipements tout en préservant la continuité de service du logement.  En effet, son rôle est de couper avant le disjoncteur général.

Questions fréquentes

8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Pour un chauffage électrique type sèche-serviette, il est nécessaire de mettre un disjoncteur 20A maxi selon la norme NF C 15-100.   Voici les étapes pour choisir un disjoncteur pour un chauffage électrique (radiateurs/sèche-serviette) : relever la puissance en Watts (W) de...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Si un disjoncteur saute ou ne se réarme pas : Identifiez la cause : surcharge ou surintensité, court‑circuit ou défaut d’isolement Coupez l’alimentation générale avant toute intervention sur l’installation, débranchez les appareils récents ou suspects Essayez de...
En savoir plus
8 disjoncteurs maximum, sous réserve du dimensionnement. Sur un interrupteur différentiel 40A et 30mA, la norme NF C 15‑100 autorise jusqu’à 8 circuits en aval (donc 8 disjoncteurs maximum). Ce maximum n’est possible que si le calibre de 40 A satisfait à la règle de l’amont ou à...
En savoir plus
Un disjoncteur est par définition magnétothermique. Voici son fonctionnement : thermique : détecte les surcharges (réaction de 2 min à plusieurs min, bilame) magnétique : détecte les courts-circuits (déclenchement < 0,02 s)   Mode d’emploi si le disjoncteur saute ou ne...
En savoir plus
Pour protéger une VMC, prévoir un circuit spécialisé dédié (selon la norme NF C 15-100) et installer un disjoncteur adapté à la puissance de l’appareil : généralement 2A, avec possibilité de monter jusqu’à 16A selon la notice constructeur. Voici les étapes de choix et de mise...
En savoir plus
Cela dépend de la puissance de votre climatiseur. Il suffit de diviser la puissance (nombre de Watts) par 230 V. Si votre climatiseur consomme 2 000 W, cela donne moins de 9 ampères. Dans ce cas, un disjoncteur 10 A suffira Si votre climatiseur consomme 4 000 W, soit 17 ampères,...
En savoir plus
Il existe trois grands types de disjoncteurs : le disjoncteur divisionnaire qui sécurise un circuit électrique, le disjoncteur différentiel qui protège les occupants et les circuits électriques, et le disjoncteur d’abonné qui sert à protéger l'ensemble de l'installation et les...
En savoir plus
Installé au niveau du tableau de répartition, le disjoncteur fait partie des éléments indispensables dans une installation électrique. En somme, un disjoncteur a pour but de protéger les biens et les circuits.
En savoir plus

Aller plus loin

Retrouvez aussi toutes les commandes standards du tableau électrique comme les disjoncteurs ou encore les interrupteurs différentiels. Une coupure de courant ? Contactez un électricien afin qu'il vienne vérifier votre tableau électrique ou compteur électrique.

Vous souhaitez réaliser des travaux électriques pour rénover votre logement, installer des prises et des interrupteurs, refaire votre tableau électrique, ou simplement mettre à la norme NF C 15-100 votre installation électrique ? Retrouvez tous les produits nécessaires dans le catalogue en ligne Legrand. Découvrez aussi le tableau électrique connecté Legrand qui vous permet de piloter votre installation électrique, de maîtriser vos consommations et de réaliser des économies d'énergie.

Découvrez aussi : 

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message