Comment programmer la borne de recharge connectée pour véhicule électrique ou modifier une programmation existante ?

Oui, c'est possible via l'application​​ Home + Control, en cliquant sur le mode de charge et en selectionnant Programmation horaire, un petit stylo apparait et il suffit de cliquer dessus pour créer, modifier ou effacer un programme.

borne recharge voiture 450x410

Bornes de recharge Green'UP Home

Avec une installation murale effectuée facilement grâce aux 3 points de fixation et au gabarit de perçage, les bornes Green'UP HOME possèdent un bandeau LED qui indique leur état de fonctionnement (charge en cours, prête pour la charge, etc.). Vous pouvez également forcer la recharge en dehors des heures programmées avec le bouton principal de dérogation manuelle. 

Ces bornes sont des solutions qui s'intègrent à votre maison connectée et que vous pouvez contrôler avec l'App Home + Control. Vous pourrez ainsi optimiser facilement votre consommation d'énergie (consultable dans l'App), avec le raccordement de la borne à la fonction TIC de votre compteur Linky : activez votre borne connectée automatiquement au meilleur moment. 

femme smartphone hc evcharger 450x450 3

Contrôlez votre borne avec l'App Home + Control

Accédez depuis votre smartphone ou par la voix via un assistant vocal aux fonctions pilotables de Green'UP HOME, et gérez ainsi votre borne : 

  • créez vos plannings personnalisés et programmez ainsi la recharge
  • arrêtez la recharge indépendamment de la programmation
  • suivez vos consommations en temps réel (en kWh ou en euros)
  • recevez des notifications (fin de recharge, etc.)

L'application vous guide pas à pas pour réaliser les paramétrages et la configuration.

famille logo ec 450x450

Faire installer sa borne par un pro

Vous souhaitez pouvoir recharger votre véhicule électrique chez vous ? Faites installer votre borne de recharge pour véhicule électrique par un professionnel proche de chez vous choisi parmi les électriciens sélectionnés par Legrand (réseau Electricien Certifié), et faites-vous conseiller pour une installation adaptée !

Questions fréquentes

Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS ou à la borne Green'UP HOME, conçues spécialement pour la...
En savoir plus
La mise à jour est automatique si la borne est connectée à un réseau Internet (filaire ou Wi-Fi). Ceci est conseillé pour bénéficier d'un téléchargement plus rapide.  Si la borne n’est pas connectée, il est possible de faire manuellement la mise à jour via l’App Home + Control...
En savoir plus
Aujourd’hui, de plus en plus de conducteurs s’orientent vers les véhicules électriques et hybrides rechargeables, conscients des enjeux climatiques. Comme il est nécessaire de recharger son véhicule, il est indispensable de disposer d’un point de recharge à son domicile (borne ou...
En savoir plus
La recharge est autorisée pendant des plages horaires définies : par le planning ou par les heures pleines / heures creuses ou par la TIC (Télé Information Client) Pendant ces plages horaires, il est possible de verrouiller la borne Green’UP HOME via l’App Home + Control...
En savoir plus
Nativement connectées, les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeable Green'UP HOME sont pilotables à distance via l'App Home + Control sur votre smartphone. Cette application est disponible au téléchargement gratuitement sur le Google Play Store et l'App...
En savoir plus
Piloter sa borne de recharge connectée Green’UP HOME depuis son smartphone via l’App Home + Control apporte de nombreux avantages. Vous pourrez notamment : piloter la recharge de votre voiture d’où que vous soyez (de chez vous ou d’ailleurs), la programmer en fonction de votre contrat...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message