Quels sont les avantages d'avoir une borne de recharge connectée ?

Avoir une borne de recharge connectée Green’UP HOME pour recharger son véhicule électrique peut apporter de nombreux avantages.

Tout d’abord, vous pourrez piloter la recharge de votre voiture électrique d’où que vous soyez, depuis votre smartphone, via l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement sur l’App Store ou le Google Play Store).

femme television homme ordinateur rj45 450x450

Incidence sur la bande passante

Même si la borne de recharge pour véhicule électrique est connectée au réseau Internet du logement, cela affecte très peu la bande passante.

  • en Wi-Fi, l’incidence est très faible
  • en filaire, l’impact est quasiment nul
borne recharge voiture 450x410

Protection contre les perturbations extérieures

Conformes à la réglementation CEM/RED, nos bornes de recharge Green’UP HOME sont ainsi immunisées contre les perturbations extérieures.

Toutes les connexions filaires pour la communication doivent suivre les caractéristiques préconisées dans la notice.

femme smartphone hc evcharger 450x450

Changement de box Internet

Si vous changez de box Internet, vous pouvez modifier les paramètres de connexion réseau à partir de la page des paramètres de la borne Green’UP HOME.

L’application vous guidera ensuite pas à pas pour réaliser la connexion entre votre nouvelle box internet et la borne de recharge.

borne homme recharge voiture 450x350

Basculer d’une connexion filaire à une connexion Wi-Fi

Pour des raisons de sécurité, la bascule entre une connexion filaire et Wi-Fi pour votre borne de recharge Green’UP HOME n’est pas automatique.

Il vous faut effectuer un redémarrage de la borne (coupure et réenclenchement de la protection électrique) pour toute prise en compte de la modification du type de connexion. 

Vidéo

Découvrir

famille logo ec 450x450

Installation par un professionnel

Vous souhaitez bénéficier des avantages d’une borne de recharge connectée ? Découvrez le réseau d’électriciens professionnels sélectionnés par Legrand.

Choisissez un pro du réseau Électricien Certifié  situé près de chez vous et demandez lui d’installer chez vous une borne Green’UP HOME.

Vous pourrez ainsi recharger facilement votre véhicule électrique sans quitter votre logement !

Questions fréquentes

La mise à jour est automatique si la borne est connectée à un réseau Internet (filaire ou Wi-Fi). Ceci est conseillé pour bénéficier d'un téléchargement plus rapide.  Si la borne n’est pas connectée, il est possible de faire manuellement la mise à jour via l’App Home + Control...
En savoir plus
Piloter sa borne de recharge connectée Green’UP HOME depuis son smartphone via l’App Home + Control apporte de nombreux avantages. Vous pourrez notamment : piloter la recharge de votre voiture d’où que vous soyez (de chez vous ou d’ailleurs), la programmer en fonction de votre contrat...
En savoir plus
Vous en avez assez de passer votre temps à chercher la localisation des bornes de recharge publiques pour recharger votre véhicule électrique ? Vous souhaitez opter pour une solution moins onéreuse, qui ne nécessite pas de payer un abonnement mensuel ou annuel ? Découvrez les bornes de...
En savoir plus
Il existe des bornes de recharge pour véhicules électriques publiques (parkings privés sur les autoroutes ou les grands supermarchés, parkings collectivités locales et territoriales, etc.). Pour les utiliser, il faut payer un abonnement. Cette solution est donc assez coûteuse et peu...
En savoir plus
Selon l'AFIR ou le décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge, la signification des termes « station de recharge » et « borne de recharge » est différente. Une station de recharge pour véhicules électriques peut être : une borne de recharge...
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS ou à la borne Green'UP HOME, conçues spécialement pour la...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pensez à faire appel à notre réseau d’électriciens...
En savoir plus
L’autonomie moyenne d’un véhicule électrique est de 300km contre 50km pour un hybride rechargeable.
Cette autonomie dépend surtout du temps et de la capacité de charge. Découvrez les produits Legrand qui offrent à la fois une recharge rapide et sécurisée.   Demandez...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message