Quel est le principe de fonctionnement d’un interrupteur à bascule ?
Le fonctionnement d’un interrupteur à bascule repose sur un mécanisme stable. Chaque pression modifie l’état du contact électrique ce qui entraîne l’allumage ou l’extinction du point lumineux. Ses caractéristiques :
- une action immédiate
- un état de marche/ arrêt clair
- une utilisation simple au quotidien

Quelle différence entre un interrupteur à bascule et un bouton-poussoir ?
Interrupteur à bascule
- conserve sa position après l’appui
- agit directement sur l’éclairage
- adapté aux commandes simples
Bouton-poussoir
- constitué d’un ressort le bouton revient à sa place
- utilisé, notamment pour les circuits va-et-vient qui nécessitent plus de 2 points de commande
- peut être actionné toujours dans le même sens
Le choix de votre interrupteur dépend donc du type de configuration de l’installation électrique et du système de commande recherché.
Questions fréquentes
Un interrupteur poussoir (ou bouton poussoir) revient automatiquement en position après l’appui sur le bouton, grâce à un ressort. Il s’utilise souvent avec un télérupteur pour multiplier les points de commande pour un même éclairage. Visuellement, l'interrupteur poussoir ressemble à...
En savoir plus Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique.
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
En savoir plus Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
Pour effectuer le branchement d'un bouton poussoir il faut prévoir, selon la configuration de votre installation, 2 ou 4 fils. 2 fils si le bouton poussoir est le dernier de la ligne des autres boutons poussoirs 4 fils si le bouton poussoir est en milieu ou début de ligne. Seront...
En savoir plus Un branchement électrique d’interrupteur consiste à : raccorder la phase sur la borne L raccorder le retour lampe sur la borne 1 (ou borne repérée)
Le circuit d’éclairage doit être réalisé en fils de 1,5 mm² minimum, protégé par un disjoncteur 16 A maximum et limité...
En savoir plus Vous souhaitez brancher un appareil électrique ? Une télévision ? Un câble Ethernet ? Une multitude de prises peuvent être installées dans un logement selon les usages. Découvrez les différentes fonctions de prises !
En savoir plus Voici les 5 étapes pour brancher (câbler) un interrupteur pour volets roulants électriques (dans le neuf) : choisir le type : filaire (inverseur, câblé au moteur) ou radio/zigbee (commande à distance, sans câblage) couper l’alimentation au disjoncteur général et vérifier...
En savoir plus Allumer et éteindre la lumière à l’aide d’un interrupteur élecrique font partie de nos gestes quotidiens. L'interrupteur fait partie de l'installation électrique du logement. Il sert à allumer et éteindre la lumière.
En savoir plus Vous souhaitez faire une rénovation électrique en 2026 ? Vous vous demandez comment rénover d'anciennes installations éléctriques ?
Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer...
En savoir plus Vous vous interrogez sur le rôle d’un interrupteur différentiel ?
Un interrupteur différentiel, placé en amont des circuits d’un tableau électrique, protège les personnes dans leur logement. Tandis que les disjoncteurs font office de protection des biens du logement, les...
En savoir plus Un interrupteur différentiel, placé en amont des circuits d’un tableau électrique, protège les personnes dans leur logement. Tandis que les disjoncteurs font office de protection des biens du logement, les...
Un interrupteur dit à levier est un type de commande que l’on retrouve au sein de la gamme Art d’Arnould. Il permet la bascule du mécanisme.
Il existe différentes formes d’interrupteurs à levier, en simple ou double va-et-vient, en fonction des univers de la gamme.
Vous...
En savoir plus 
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.