Qui peut bénéficier de l’aide et quels fournisseurs la proposent ?
Si vous êtes propriétaire ou locataire d’un logement construit depuis plus de 2 ans (résidence principale ou bien secondaire), vous êtes éligible pour obtenir des certificats d’économies d’énergie.
Le montant de l’aide mise en place pour financer la transition énergétique peut varier en fonction de vos revenus, mais il n’y a pas de plafond de ressources à respecter, et les fournisseurs sont libres de définir le prix de l’aide qu’ils souhaitent proposer. C’est pourquoi, pour bénéficier de la meilleure aide possible, il est recommandé de mettre plusieurs fournisseurs en concurrence. Vous pouvez également faire les simulations disponibles sur certains sites de fournisseurs afin de connaître le montant de l’aide en fonction de la nature des travaux.
Tous les fournisseurs de gaz, d’électricité, de fioul domestique, de chaleur ou de froid ou de GPL peuvent proposer cette aide.

Que financer avec l’aide CEE ?
Plus de 200 types de travaux de rénovation énergétique sont éligibles pour les personnes bénéficiant de la prime, comme l’isolation, la ventilation, la production d’eau chaude, ou encore le chauffage et la régulation (pompe à chaleur, thermostat, etc.).
Pour plus d’informations, et bénéficier notamment d’une liste des travaux concernés par l’aide, consultez les fiches d’opération standardisées du secteur d’activité Résidentiel avant d’obtenir des certificats d’économies d’énergie.

Énergie solaire et CEE
Les panneaux photovoltaïques classiques ne sont pas éligibles aux CEE, mais certains systèmes solaires hybrides (combinaison de la production d'électricité et de la chaleur : solaire et thermique) sont éligibles. Le montant des primes varie en fonction de l'économie d'énergie réalisée et des types de travaux.
Pour demander la prime, il faut un fournisseur qui participe au dispositif, et des travaux éligibles, réalisés par un professionnel certifié RGE.
Pour obtenir la prime, transmettez la facture à l'issue des travaux. Il faut impérativement signer l'offre CEE (devis, bon de commande ou convention CEE) avant de signer le devis des travaux, car la prime CEE sera perdue si le devis de travaux est signé en premier.

Achat d'un véhicule électrique et pose d'une borne de recharge
Le Coup de pouce véhicules particuliers électriques (ex bonus écologique), financé par les CEE, est une aide à l’achat ou à la location (minimum 2 ans) d’un véhicule 100 % électrique de catégorie M1. Elle s’applique aux modèles neufs immatriculés définitivement, pesant moins de 2,4 tonnes, d’un coût inférieur à 47000€ TTC et affichant un score environnemental d’au moins 60 points. Le montant varie selon les plafonds de revenus des ménages. L’aide est accessible via un vendeur partenaire du dispositif. Elle peut être déduite directement sur la facture ou remboursée après achat, sur justificatifs. La demande doit être déposée avant la date d’engagement (signature du devis ou contrat de location).
Le Programme ADVENIR (financé par les CEE) est une aide qui peut aller jusqu'à 50% du coût total pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge, sous certaines conditions.

Quelles sont les démarches à réaliser ?
Pour obtenir des certificats d’économies d’énergie, il faut suivre ces étapes dans l’ordre :
- Sélectionner un fournisseur d’énergie (comparer les offres de plusieurs fournisseurs sur leurs sites)
- Accepter l’offre (du fournisseur ou de son partenaire) qui correspond à vos travaux
- Sélectionner un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour réaliser vos travaux
- Signer le devis du professionnel RGE et faire réaliser vos travaux par ce professionnel
- Envoyer les factures de travaux au fournisseur d’énergie (pièces justificatives)
La demande doit être impérativement effectuée avant que le devis ne soit signé, et avant que la prestation de travaux ne soit réalisée.

Comment s’effectue le versement, et peut-on cumuler plusieurs aides ?
Le fournisseur d’énergie verse l’aide après la réalisation des travaux, une fois que la facture de travaux lui a été envoyée. L’aide peut être versée sous la forme d’une déduction sur la facture, d’un virement bancaire ou d’un chèque, ou sous une autre forme (bons d’achat, par exemple).
L’aide CEE peut être cumulée avec MaPrimeRenov’, l’Eco-prêt à taux zéro et l’Aide du Fonds Air pour l’installation d’un système de chauffage au bois performant.
Des solutions connectées Legrand pour tout le logement

Autoconsommation photovoltaïque
Le pack Drivia with Netatmo permet de suivre votre production solaire et la consommation du logement en temps réel depuis l'App Home + Control. En cas de surproduction, déclenchez automatiquement vos appareils énergivores (chauffe-eau, pompe de piscine, etc.).
Gestion du chauffage
Le thermostat Smarther with Netatmo pilote votre chauffage en temps réel, par la voix ou via l’App Home + Control. Créez des plannings personnalisés. Associez-le aux têtes thermostatiques intelligentes pour régler la température des radiateurs à eau pièce par pièce.
Pilotage des appareils électriques
La sortie de câble connectée Céliane with Netatmo visualise les consommations (radiateurs électriques, sèche-serviettes, four…) et permet d’interrompre l’alimentation à distance. Des alertes signalent toute anomalie ou pic de consommation.
Prise connectée Céliane
Contrôlez vos équipements à distance, consultez l’historique de consommation, coupez l'alimentation à distance, et recevez des notifications en cas d’anomalie.
Commandes connectées Drivia with Netatmo (Tableau électrique connecté)
Surveillez et programmez vos appareils, visualisez les consommations en € ou kWh.
Vous pouvez ajouter le compteur d’énergie connecté pour un suivi de la consommation électrique totale du logement, le délesteur connecté pour éviter les coupures intempestives, ou encore le contacteur connecté pour contrôler vos appareils énergivores.
Recharge de véhicule électrique
Les prises Green’UP ACCESS et bornes Green’UP HOME permettent une recharge en toute sécurité grâce à la technologie Green’UP SYSTEM, et sont pilotables depuis l'App Home + Control.
Les solutions connectées Legrand nécessitent l'installation préalable d'un pack de démarrage permettant de connecter l'installation au réseau Wi-Fi du logement.
Réaliser des travaux pour faire des économies d'énergie Suivez votre production solaire
Contrôlez votre maison connectée avec l'App Home + Control
Avec l'App Home + Control, contrôlez votre installation connectée depuis votre smartphone ou votre tablette, où que vous soyez. Cette application gratuite à l'utilisation intuitive permet de personnaliser des scénarios en fonction de vos besoins, et de recevoir des notifications en cas d'alerte sur votre installation. Avec les fonctionnalités de l'App, vous pouvez également créer des interactions entre vos produits connectés, et vous pouvez aussi suivre vos consommations d'énergie et agir en conséquence en automatisant le fonctionnement de vos produits avec les scénarios !
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.