Qu’est-ce qu’un bâtiment basse consommation (BBC) ?

Le label BBC (Bâtiment Basse Consommation) est un label de performance énergétique volontaire. Il est décerné aux bâtiments reconnus pour leur faible impact sur l’environnement et leur haute performance énergétique. Cela concerne les bâtiments tertiaires comme les bâtiments résidentiels. L’énergie des bâtiments est donc évaluée et maîtrisée à plusieurs niveaux : ventilation, chauffage, eau chaude, éclairage, ou encore climatisation.

Le label BBC vise à améliorer la performance énergétique des bâtiments et à réduire leur impact sur l’environnement. Il existe maintenant en version BBC en rénovation ainsi que le BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive).

Découvrez quels sont les intérêts du label BBC et comment l’obtenir (critères, exigences, etc.).

bulding moderne arbre ciel 700x360 0

Avantages du label BBC

Les Bâtiments Basse Consommation (BBC) consomment moins de combustibles ou d’électricité en ce qui concerne les appareils électroménagers, la climatisation, le chauffage ou encore l’éclairage, ce qui permet de faire des économies d’énergie.

Comme la consommation d’énergie des bâtiments BBC est en baisse, cela signifie qu’il est nécessaire de brûler moins de combustibles fossiles, permettant ainsi de réduire l’empreinte carbone et la pollution atmosphérique du bâtiment, et donc ses émissions de gaz à effet de serre.

Mieux isolés et équipés de systèmes de climatisation et de chauffages plus efficaces, les Bâtiments Basse Consommation (BBC) sont performants et remplissent les objectifs (environnement intérieur de qualité et températures plus stables) tout en garantissant un meilleur confort thermique.

couple assis avec electricien canape 700x700 0 2

Obtenir le label BBC

Les bâtiments neufs qui souhaitent obtenir le label Bâtiments Basse Consommation ne doivent pas dépasser une consommation d’énergie primaire moyenne en fonction des exigences principales définies par le référentiel du label, et doivent de plus limiter leurs émissions de CO₂, et atteindre un niveau optimal d’imperméabilité à l’air. 

Selon les critères qui doivent être respectés, les cinq postes de consommation suivants sont concernés : éclairage, chauffage, refroidissement, ventilation et eau chaude sanitaire.

Pour les constructions, un bon classement au DPE (Diagnostic de Performance Energétique) peut refléter une performance énergétique élevée, sans pour autant se substituer aux critères du label BBC.

plaque de platre en construction 700x450

Obtenir le BBC rénovation

Le BBC rénovation, lancé en 2009 afin d’adapter les critères du BBC aux bâtiments pour lesquels des travaux de rénovation ont été réalisés, impose des nouvelles exigences dédiées à la rénovation :

  • Consommation d’énergie primaire pour les bâtiments à usage d’habitation inférieure ou égale au seuil fixé par le label (énergie utilisée pour la ventilation, la production d’eau chaude sanitaire, la climatisation, l’éclairage et le chauffage de la maison)
  • Mesure de la perméabilité à l’air et faibles déperditions thermiques (sans obligation de performances pour une rénovation)

Solutions connectées pour votre logement

Pilotez vos équipements, réduisez vos consommations et profitez d’une recharge sécurisée grâce aux solutions connectées Legrand.

  • Recharge de véhicules électriques : les prises Green’up Access et bornes Green’up Home permettent de recharger jusqu'à deux fois plus vite qu’avec une prise standard. Leur pilotage est possible via l’application Home + Control (technologie brevetée Green’UP SYSTEM)
  • Photovoltaïque et autoconsommation : avec le pack de démarrage Drivia with Netatmo pour installation photovoltaïque, suivez et pilotez la production et la consommation totale du logement depuis l’App Home + Control.
  • Prise connectée Céliane with Netatmo : contrôlez, commandez et coupez à distance l’alimentation de vos appareils, et recevez des alertes en cas d’anomalie.
  • Thermostat connecté Smarther with Netatmo : gérez la température de votre logement, pilotez votre chauffage et créez des plannings de chauffe. Gérez le chauffage pièce par pièce avec les Têtes Thermostatiques Additionnelles Intelligentes. Et pour les radiateurs électriques, la sortie de câble connectée Céliane permet aussi un pilotage à distance et une visualisation des consommations.
  • Tableau électrique connecté Drivia with Netatmo : visualisation en temps réel des consommations (en € ou kWh), notifications en cas de surconsommation, programmation d’équipements, grâce au contact sec connecté, au délesteur connecté ou encore au compteur d’énergie connecté. 

Le module Control est requis dans tous les cas, car il permet de connecter l’installation à Internet et conditionne le bon fonctionnement des produits.

À retenir

Plusieurs normes et réglementations ont introduit des exigences de performance énergétique en France, via la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020), applicable aux bâtiments neufs. Le label Bâtiment Basse Consommation (BBC), quant à lui, est un label volontaire qui reconnaît des bâtiments à haute performance énergétique. Il est ainsi possible de faire des économies d’énergie et d’améliorer l’efficacité énergétique d’un bâtiment (logements ou bâtiments tertiaires) grâce à une bonne étanchéité, une bonne isolation thermique, une conception bioclimatique, ou encore un choix de mode de chauffage le plus adapté possible. 

Le label BBC historique (RT2005) est aujourd’hui remplacé, dans le neuf, par les exigences de la RE2020. Le BBC a constitué un précurseur des réglementations actuelles. 

La réglementation encourage également l’intégration d’énergies renouvelables, comme les panneaux solaires, afin d’améliorer les consommations des bâtiments.

Questions fréquentes

Pour économiser de l’énergie, il est préférable d'utiliser des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques ou énergie hydraulique par exemple) qui sont des sources d’énergie durables et idéales pour l’environnement. En effet, l’utilisation exclusive des ressources dites «...
En savoir plus
L’efficacité énergétique est une démarche qui vise à réduire l’impact carbone des bâtiments et à faire des économies d’énergie tout en optimisant le confort des occupants. L'objectif est donc de réduire l’impact environnemental et la consommation énergétique de votre maison....
En savoir plus
La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte...
En savoir plus
Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement.
En savoir plus
Face aux enjeux énergétiques, il est possible de faire des économies d’énergie en utilisant des solutions d’efficacité énergétique connectées Legrand. Vous allez ainsi pouvoir consommer moins d’énergie et faire baisser votre facture énergétique, sans pour autant renoncer au...
En savoir plus
Vous avez des travaux de rénovation énergétique à réaliser ? Voici comment les financer et ainsi faire baisser la facture ! La prime des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) est une aide financière proposée par les fournisseurs d’énergie. Ces certificats permettent aux...
En savoir plus
Vous souhaitez mesurer votre consommation d’énergie (notamment gaz, eau chaude ou eau froide) afin de réduire vos dépenses ? Découvrez l’écocompteur Legrand qui permet de mesurer les consommations d’énergie des bâtiments, que ce soit dans une maison ou en logement collectif...
En savoir plus
Plusieurs pratiques existent pour réduire sa consommation d’électricité comme adopter des écogestes, privilégier l’utilisation de ses appareils en heures creuses etc.
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions domotiques qui vous aident à...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message