Astuce
voir vidéo ▶ Céliane™ with Netatmo
Comment verrouiller une prise et gérer les notifications de l'app Home + Control ?

Je verrouille des prises de ma maison connectée et je reçois des notifications avec Home + Control
Avec l’app Home + Control pour prises et interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo, définissez les prises sous tension permanente (réfrigérateur, box, etc.) et choisissez les notifications.
Astuce 1 : je sélectionne mes produits connectés hors scénarios
Avec votre installation connectée Céliane™ with Netatmo, vous pouvez activer des scénarios Départ ou Coucher, pour éteindre plusieurs lumières et fermer plusieurs volets en un geste.
Certains de vos interrupteurs et prises connectés ne doivent pas être activés lors de ces scénarios. En effet, le réfrigérateur par exemple, doit fonctionner en permanence.

J'évite la mise hors tension
Comment éviter la mise hors tension de certains de vos équipements tels que votre box ou votre réfrigérateur ? Avec une astuce simple dans votre appli Home + Control.
Lors du paramétrage de votre installation connectée ou à tout moment, vous pouvez accéder à chacun de vos produits connectés en sélectionnant d'abord la pièce de la maison où il se trouve, puis le produit, par un simple appui.


Je choisis le produit à verrouiller
Allez dans le menu "Paramètres", puis "Gérer ma maison". Choisissez la pièce et sélectionnez le produit connecté que vous souhaitez verrouiller. Par exemple, dans la "Cuisine", la "Prise lumière".
Vous allez ensuite associer un type particulier aux prises pour lesquelles vous souhaitez que vos appareils électriques soient en permanence sous tension.
J'associe un nouveau type à mon produit
Appuyez sur le bouton de modification à droite du nom du type actuel, par exemple "Prise lumière". Puis, dans la liste proposée, choisissez le type souhaité. Ici, on choisit "Réfrigérateur".
L'app Home + Control vous propose tous les types de prises qui peuvent exister dans la maison : prise, prise lumière, réfrigérateur, four, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, multimédia, etc.



Je valide mes modifications
Les types "Réfrigérateur" et "Routeur" verrouillent automatiquement les prises connectées. La prise restera en permanence sous tension et ne pourra pas être incluse dans un scénario. Confirmez en appuyant sur "OK".
A l'inverse, pensez à déverrouiller une prise si vous y branchez désormais un appareil pouvant être mis hors tension. Par exemple en attribuant comme nouveau type "Prise lumière" à une ancienne prise "Routeur".
Astuce 2 : je garde le contact même à distance grâce aux notifications
L'app Home + Control vous permet aussi de recevoir des notifications en cas de dysfonctionnement ou de consommation anormale d'énergie. C'est très pratique pour savoir s'il est temps de changer votre four ou savoir simplement si une lumière est restée allumée dans le couloir.

Je reçois des notifications automatiques
Certaines notifications sont automatiques. Par exemple, Home + Control vous adresse un message "Prise réfrigérateur injoignable" lorsque la prise n'est plus alimentée. C'est le signe d'une probable coupure de courant dans la cuisine.



Mes différentes notifications automatiques
Il existe diverses notifications automatiques avec Home + Control :
- "Prise Control injoignable" vous indique une coupure générale du courant,
- "Commande lumière couloir : batterie faible" vous signale que vous devez remplacer la pile de la commande sans fil concernée dans les 3 mois.
J'ajoute les alertes de mon choix
Vous pouvez aussi paramétrer la réception de notifications complémentaires dans l'app Home + Control. Par exemple la notification "Lumière oubliée", qui vous alerte qu'une lumière est allumée depuis plus de 6 h.



Je paramètre Home + Control sur mon ordinateur
Vous pouvez aussi réaliser ces différents paramétrages de verrouillages et notifications avec la WebApp Home + Control, qui vous donne accès aux mêmes fonctionnalités que l'application mobile directement sur votre ordinateur.
Accéder à la Web App Home + Control