Où trouver le code d’installation HomeKit du Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo ?
Le code d’installation figure sur le verso du guide d’utilisation ou sur le dos du produit. Il est à usage unique, un seul utilisateur peut flasher ce code d'installation Homekit.
Attention, selon les règles HomeKit, Netatmo ne peut pas générer de nouveau code d’installation HomeKit.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h et 8h30 à 17h du 05 au 16 Août inclus au 0810 48 48 48.
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.