Chargement en cours ...
Lorsque j'appuie sur le bouton Wi-Fi du Smarther, le texte « IP » s'affiche, suivi de « -- » après quelques secondes. Qu’est-ce que cela signifie ?
Vérifiez l'icône Wi-Fi du Smarther. Elle est probablement éteinte. Votre Smarther n'est pas connecté à votre réseau Wi-Fi domestique. Vérifiez l'alimentation du routeur et le bon fonctionnement de ce dernier. Si tout est normal, réinitialisez le Smarther (appuyez sur le bouton Reset pendant 10 secondes) et procédez à une remise en service.
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
Envoyer un message