Comment sont collectés les BAES à reconditionner ?

Les BAES à reconditionner sont collectés dans des bâtiments situés partout en France grâce à nos clients partenaires et à notre éco-organisme.

Des bacs de collecte (ou cartons) sont mis à disposition pour la dépose de références de BAES spécifiques (SATI à LEDs). De la sensibilisation est également réalisée afin d’obtenir une dépose soignée des produits, ce qui améliore la qualité du produit collecté.

Une tournée, prise en charge par Legrand, est ensuite organisée pour récupérerces contenants.

On vous explique le processus de reconditionnement.  
 

Processus de reconditionnement

baes schema economie circulaire 930x450

Après la collecte expliquée ci-dessus, le travail de nos équipes continue !

Après avoir été collectés, les BAES arrivent dans une Entreprise Adaptée sur Paris (ANRH), où ils sont pointés à leur arrivée, triés, mais également sélectionnés selon leur éligibilité, puis nettoyés sur la partie extérieure. 

Ensuite, les équipes de l’ESAT le Breuil, situé à Saint-Ouen d'Aunis (à proximité de la Rochelle 17) intégrées sur le site de production de l’usine Legrand Lagord s’occupent du démontage et du nettoyage avant de passer aux tests, afin de vérifier que les produits fonctionnent bien. Les équipes procèdent ensuite au remontage et au conditionnement des BAES. Les produits reconditionnés sont stockés dans le Centre Logistique Legrand.

reconditionnement baes 450x450

Produits éligibles

Les BAES Legrand ne peuvent pas tous être reconditionnés. Nous allons vous expliquer quelles références sont éligibles à la collecte. Les produits doivent tout d’abord faire partie de la liste des références éligibles, notamment des produits à LED pour limiter leur consommation. Il faut également qu’ils proviennent de zones non polluées et qu’ils ne soient pas issus de bâtiments contenant de l’amiante. Enfin, les produits ne doivent pas avoir subit d'infiltration ou de déterioration.
 

baes installation logo fabrique france 450x450

RSE

Avec les BAES reconditionnés, nous œuvrons pour la diminution de l’impact carbone de nos produits : peu de fabrication de pièces car toutes les pièces conformes sont réutilisées (à l’exception de la batterie qui est neuve). À cela s’ajoute le fait que les sites sur lesquels sont collectés les anciens BAES et le site de reconditionnement sont en France, ce qui réduit la part de transport.

Questions fréquentes

Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus
En termes de fonctionnalité et d'utilisation, les BAES neufs et les BAES reconditionnés sont équivalents. Ils sont tous deux soumis aux mêmes points de contrôle dans notre usine de fabrication. La différence se situe dans le fait que les BAES reconditionnés sont des produits qui ont...
En savoir plus
Comme les BAES neufs, les BAES reconditionnés bénéficient d’une garantie de 2ans. Des tests identiques à ceux auxquels sont soumis les BAES neufs sont également réalisés sur les BAES reconditionnés, ce qui garantit leur performance et leur fiabilité.
En savoir plus
Choisir un BAES reconditionné par Legrand, c’est bénéficier d’une garantie fabricant et de contrôles rigoureux, assurant qualité et fiabilité. Legrand est également actif dans la filière des produits de sécurtié avec d'autres fabricants, afin de garantir un niveau de fiabilité...
En savoir plus
Besoin d'aide ? <br>Contacter le Service Relations Pro

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message