BAES reconditionnés : économie circulaire

La RSE chez Legrand

Legrand reprend les BAES usagés pour en faire des BAES reconditionnés ! Après avoir été remis en état (changement des pièces défectueuses, etc.), ces appareils de secours et d’évacuation pour les bâtiments sont soumis à des tests techniques de contrôle pour garantir leur qualité et assurer la sécurité des usagers. C’est le début de leur deuxième vie.

Mais tous les modèles ou types de BAES ne peuvent être repris et réutilisés. Seuls les BAES exempts d'ambiante et issus de zones non polluées pourront être reconditionnés par nos équipes. 

Ce système d’économie circulaire permet de contribuer à la préservation des ressources. L’ensemble des pièces de ces solutions lumineuses d’évacuation est réutilisé, sauf la batterie qui est neuve.
 

Processus de reconditionnement

baes schema economie circulaire 930x450

Le processus démarre par la désintallation des produits sur le chantier, avant d’être collectés par Legrand.

Une entreprise adaptée, basée à Paris (ANRH), prend en charge le pointage des produits entrants, effectue le tri des références et mesure l'éligibilité des produits avant d'assurer le nettoyage externe de ces derniers.

L'ESAT (basé à La Rochelle) et l'usine Legrand de Lagord* prennent ensuite le relais pour effectuer le démontage, le nettoyage, les (tests identiques que ceux réalisés pour les produits neufs), le remontage et enfin la mise en carton de ces produits. Le centre de logistique de Legrand stocke les produits reconditionnés, avant d'être remis sur le marché.

À la fin de ce processus et des missions de chacun, les produits reconditionnés assurent les mêmes fonctionnalitésque les produits neufs : mode de pose, tension nominale, distance de visibilité du pictogramme, etc. et sont eux aussi garanties 2 ans. Selon les références et l'usage (en neuf ou en rénovation), ils sont disponibles avec ou sans patère.


* usine certifiée ISO 9001, ISO 14 001 et ISo 45 001

baes ambiance 450x310

BAES éligibles au reconditionnement 

Afin de rentrer dans le processus de reprise des solutions lumineuses d'évacuation, les produits de la marque Legrand doivent respecter quelques conditions : 

  • être à LED, afin de réduire l'empreinte environnementale, aussi bien dans leur 1ère que dans leur 2ème vie
  • être issus de zones propres, donc non polluées ou exposées à l'amiante
reconditionnement baessur table 450x450

La nomenclature des références de BAES reconditionnés

Les références des produits reconditionnés sont les mêmes que les produits neufs, mais auxquelles sont ajoutées des sufixes : 

  • AM-R : signifie chantier de maintenance en recondtionné
  • AN-R : signifie chantier neuf en recondtionné
reconditionnement baes 450x450

Comment fonctionne le reconditionnement des BAES ?

À l’exception de la batterie (NiMH, Ni-Cd, etc.) qui est neuve et des patères, toutes les pièces d’un BAES reconditionné (matériau du boîtier/corps : métaux, plastiques, carte électronique) sont des pièces récupérées sur un ancien BAES. De plus, les produits étant collectés dans des bâtiments en France et le site assurant le reconditionnement se trouvant en France également, peu de transport est nécessaire.

Différents partenariats de collecte seront mis en place afin de sensibiliser toute la chaîne de valeur et ainsi activement contribuer à une meilleure collecte des produits. Il s’agit de pouvoir accéder à des ressources en meilleur état.

Les produits collectés qui n’ont pas pu servir au reconditionnement partent au recyclage DEEE via notre éco organisme Ecosystem. 
 

Réponse aux engagements RSE de Legrand

Reconditionner les BAES Legrand, une action qui répond à nos engagements RSE, tels que :

  • diminuer l’impact carbone dès la phase de fabrication​​
  • promouvoir l'économie circulaire avec la réutilisation de l'ensemble des pièces et le recyclage des produits non éligibles au reconditionnement ​​​
  • favoriser la diversité et l'inclusion grâce à des partenaires engagés dans l'économie sociale et solidaire (EA, ESAT)
  • agir en acteur responsable avec notre site de production à Lagord, en Charente Maritime, certifié ISO 9001, ISO 14 001 et ISO 45 001

Questions fréquentes

En termes de fonctionnalité et d'utilisation, les BAES neufs et les BAES reconditionnés sont équivalents. Ils sont tous deux soumis aux mêmes points de contrôle dans notre usine de fabrication. La différence se situe dans le fait que les BAES reconditionnés sont des produits qui ont...
En savoir plus
Comme les BAES neufs, les BAES reconditionnés bénéficient d’une garantie de 2ans. Des tests identiques à ceux auxquels sont soumis les BAES neufs sont également réalisés sur les BAES reconditionnés, ce qui garantit leur performance et leur fiabilité.
En savoir plus
Les BAES à reconditionner sont collectés dans des bâtiments situés partout en France grâce à nos clients partenaires et à notre éco-organisme. Des bacs de collecte (ou cartons) sont mis à disposition pour la dépose de références de BAES spécifiques (SATI à LEDs). De la...
En savoir plus
Choisir un BAES reconditionné par Legrand, c’est bénéficier d’une garantie fabricant et de contrôles rigoureux, assurant qualité et fiabilité. Legrand est également actif dans la filière des produits de sécurtié avec d'autres fabricants, afin de garantir un niveau de fiabilité...
En savoir plus
Les établissements de santé doivent, comme tous les ERP soumis à réglementation, être équipés d'un éclairage de secours d'évacuation.
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...
En savoir plus
La fonction SATI Connecté est une technologie qui permet de consulter et diagnostiquer l’état d’une installation de BAES SATI connecté à distance et en temps réel. Les BAES SATI connecté sont des blocs autonomes d’éclairage de sécurité certifiés équipés d’un système de...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus
Un bloc d’ambiance SATI connecté, est un BAES d’ambiance qui réalise automatiquement ses tests d'allumage de lampes et d'autonomie (fonction SATI), et qui, raccordé à une télécommande connectée (réf. 062520en RJ ou réf. 062521 en Ethernet) permet via la Web App « Legrand...
En savoir plus