Combien de temps durent les BAES reconditionnés ?
Toutes les pièces qui composent les anciens BAES sont réutilisées pour créer des BAES reconditionnés, sauf les batteries, qui sont neuves. La durée de vie de ces BAES est donc la même que celle des BAES neufs.

RSE chez Legrand
Pour le reconditionnement de nos BAES, nous travaillons avec des partenaires de l’économie sociale et solidaire :
- ESAT le Breuil, situé à Saint-Ouen d'Aunis (à proximité de la Rochelle 17), pour reconditionner les produits sur le site de production Legrand de Lagord
- ANRH (Entreprise Adaptée au Nord de Paris) pour le tri de tous les produits
Avec ces BAES reconditionnés, nous diminuons notre impact carbone : peu de transport nécessaire car tout est réalisé en France (collecte et reconditionnement) et tous les éléments qui composent les anciens BAES sont utilisés pour la création des BAES reconditionnés (sauf la batterie qui est neuve), ce qui limite également la fabrication de nouvelles pièces. La réutilisation des pièces nous permet ainsi de pratiquer l’économie circulaire.
Découvrir la RSE chez Legrand Découvrir l’économie circulaire selon Legrand

Collecter et reconditionner
Après la désinstallation des références de BAES éligibles (à LEDs, de marque Legrand) sur site par nos partenaires, les produits sont collectés, puis une tournée est organisée.
Pour pouvoir être reconditionnés, les produits qui arrivent ensuite dans l’Entreprise Adaptée sur Paris (qui s’occupe du tri des références, de l’éligibilité des produits et de leur nettoyage externe), doivent être issus de lieux non pollués et ne pas avoir été exposés à des substances dangereuses, comme de l’amiante, par exemple.
De plus, pour pouvoir être réutilisés sans problème, ils ne doivent pas comporter de traces (colle, peinture, rouille, brûlure, infiltrations d’eau ou vandalisme, par exemple), de marquage, ou d’étiquettes impossibles à décoller qui cacheraient la signalétique, et couvriraient les côtés ou le dessous.
Une fois les produits sélectionnés, les équipes de l’ESAT avec l’usine Legrand de Lagord procèdent au reconditionnement : elles nettoient, démontent, effectuent des tests rigoureux, remontent, et enfin conditionnent ces « nouveaux » BAES, avant qu’ils soient stockés par le Centre Logistique Legrand.
Questions fréquentes
Cet éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements d'évacuation, des...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.