Propulser l’avenir : garantir la performance du Data Center grâce à des solutions UPS fiables

Data Center

Choisir les bons systèmes d’onduleurs pour améliorer la résilience, l’adaptabilité et la rentabilité dans un monde où les centres de données sont en constante évolution;

Dans le paysage dynamique de la gestion des centres de données, l’importance d’une alimentation électrique stable et fiable ne peut être sous-estimée. En effet, le maintien d’une infrastructure électrique fiable est la pierre angulaire de la continuité opérationnelle.

Les dernières informations de l’Uptime Institute rend compte de l’analyse des pannes annuelles de 2024. Le rapport souligne que les problèmes liés à l’alimentation restent la principale cause de pannes importantes dans les centres de données, représentant 52% de toutes les perturbations. De plus, 42% de ces pannes sont directement attribuées à des pannes d’alimentation Alimentations sans Interruption (ASI ou UPS), ce qui confirme le besoin urgent de solutions UPS robustes adaptées aux exigences uniques des environnements de données modernes.

La nécessité de systèmes UPS

Les systèmes UPS jouent un rôle essentiel pour assurer le fonctionnement continu des centres de données. Ces systèmes protègent les équipements électroniques sensibles contre les perturbations de l’alimentation secteur, telles que les baisses de tension, les pannes de courant ou les surtensions.

En l’absence d’une protection adéquate, ces perturbations électriques peuvent entraîner des interruptions de service, des pertes de données ou même des dommages aux appareils électroniques, ce qui représente des risques importants pour les entreprises et les particuliers. S’assurer que votre système UPS est fiable et efficace est un facteur essentiel pour maintenir la disponibilité du centre de données.

Les centres de données ont trois besoins principaux :

  • résilience : les centres de données doivent s’assurer que leurs serveurs continuent de fonctionner, même face aux problèmes et aux anomalies du réseau
  • flexibilité : les centres de données doivent souvent s'agrandir et être mis à niveau rapidement pour répondre à l’évolution des demandes et des technologies
  • maîtrise des coûts : les infrastructures de datacenter consomment beaucoup de ressources, notamment de l’espace et de l’énergie. Par conséquent, il est crucial de surveiller et de contrôler de près les coûts et la consommation d’énergie

Bien que les systèmes UPS soient généralement connus pour assurer leur résilience, il est important de reconnaître que leur taille joue également un rôle crucial dans l’adaptabilité et la gestion des coûts. Quels sont donc les facteurs clés à prendre en compte lors de la sélection de l’onduleur et de la taille les plus adaptés à votre centre de données ?

Facteurs à prendre en compte lors du choix d’un onduleur

ups page solution 652 x 300 px

Lorsqu’il s’agit de choisir le bon onduleur pour votre centre de données, plusieurs facteurs critiques doivent être pris en compte. Pour vous aider à naviguer efficacement dans ce processus de prise de décision, regardons ces facteurs.

Calcul de la puissance

Il est essentiel de calculer la puissance de l’onduleur et les batteries nécessaires pour la durée de sauvegarde souhaitée. Un dimensionnement précis de l’onduleur nécessite l’identification de toutes les charges de support et de leur puissance.

Commencez par déterminer les besoins en énergie de vos appareils. Tenez compte à la fois des charges actives (serveurs, périphériques de stockage et équipements électroniques utilisés pour le traitement et la communication de données) et des charges mécaniques (telles que les systèmes de refroidissement et les équipements de ventilation). Calculez la puissance totale nécessaire et assurez-vous que votre onduleur puisse fournir la puissance et la puissance requises.

Étape 1 : collectez toutes les puissances nominales des appareils fournis pour trouver le VA (Volt Ampère) global nécessaire, puis calculez la puissance active maximale (Watts) pour chacun.

Étape 2 : sélectionnez un onduleur capable de fournir les VA et les watts nécessaires. Par exemple, avec une charge totale de 100 kVA PF 0,9 (90 kW), l’onduleur doit être dimensionné au moins pour fournir 100 kVA et 90 kW. Il est judicieux de surdimensionner légèrement l’onduleur pour éviter les surcharges et assurer un fonctionnement ininterrompu lors des fluctuations de charge.

Autonomie de la batterie

Après avoir établi la puissance de la charge, les batteries peuvent être dimensionnées pour atteindre le temps d’autonomie souhaité, qui désigne la durée pendant laquelle l’onduleur peut continuer à alimenter ses charges en cas de panne de courant.

Étape 3 : calculez la capacité de la batterie en fonction du temps d’autonomie requis, mais en gardant à l’esprit le pire des scénarios, où l’autonomie minimale est calculée en fonction de la charge maximale absolue. Cette méthode garantit le maintien constant de l’autonomie minimale requise, même lorsque la charge est à sa capacité maximale de 100%.

Étape 4 : tenez compte des variations potentielles dues à des facteurs tels que le vieillissement et la température de la batterie et appliquez une marge de conception en surdimensionnant légèrement l’ensemble des batteries pour tenir compte de ces variations potentielles.

les performance et architecture 700xauto 3

Performances et architecture de l’onduleur

Pour améliorer la fiabilité et l’adaptabilité, choisissez des systèmes UPS avec redondance et évolutivité. Tenez compte de facteurs tels que les niveaux de redondance et l’architecture de la batterie.

  • redondance : les architectures parallèles et modulaires améliorent la fiabilité et la disponibilité en ayant plus d’unités UPS que le minimum requis. Cette configuration garantit un fonctionnement continu, même en cas de défaillance d’un onduleur ou d’un module d’alimentation
  • évolutivité : les architectures parallèles et modulaires offrent une extension facile pour répondre à l’évolution des demandes. En cas d’augmentation de la charge active, des onduleurs ou des modules d’alimentation supplémentaires peuvent être ajoutés en parallèle. Cette fonctionnalité, connue sous le nom de « puissance à la demande » ou « pay as you grow», optimise les dépenses d’investissement en n’achetant des modules de puissance que lorsque cela est nécessaire
  • entretien : les conceptions évolutives et modulaires simplifient l’installation et le remplacement, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. Des fonctionnalités supplémentaires telles que l’accès frontal total, les diagnostics avancés, les écrans et la surveillance à distance contribuent également à réaliser des économies sur les dépenses de service et de gestion
les consommation energie 700xauto

Consommation d’énergie et efficacité énergétique

Évaluez l’efficacité de l’onduleur pour minimiser la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation.

  • côtes d’efficacité : recherchez des systèmes UPS avec des cotes d’efficacité élevées sur une gamme de niveaux de charge, et pas seulement à la puissance nominale. Tenez compte de la façon dont l’efficacité fluctue en fonction des niveaux de charge, en particulier dans les configurations redondantes où les onduleurs peuvent fonctionner à des charges inférieures
  • architecture : choisissez des systèmes UPS avec des architectures modulaires ou évolutives, car ils ont tendance à maintenir des niveaux d’efficacité plus élevés grâce à des modules d’alimentation flexibles et à des techniques de réglage automatique de la puissance. De telles conceptions optimisent l’efficacité même lorsqu’elles fonctionnent à charge partielle, réduisant ainsi le gaspillage d’énergie
  • fonctionnalités avancées : envisagez des systèmes UPS dotés de systèmes avancés de gestion de la charge de la batterie et d’autres fonctionnalités visant à améliorer l’efficacité

Lors de la sélection d’un système UPS pour votre centre de données, il n’existe pas d’approche unique. Chaque type de système présente ses propres avantages et inconvénients, et une attention particulière doit être accordée lors de la sélection d’un système.

Les gestionnaires de centres de données doivent travailler en étroite collaboration avec les fabricants d’onduleurs pour identifier la meilleure solution pour leurs besoins et prendre en compte des facteurs tels que l’efficacité énergétique et les économies à long terme. Faire le bon choix peut contribuer à un fonctionnement très efficace et résilient du centre de données.

ups page solution

Les solutions Legrand

Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, propose une gamme complète de Solutions UPS, des unités monophasées compactes aux systèmes triphasés modulaires conçus pour répondre aux divers besoins des environnements de centres de données modernes.

Vous avez besoin d’aide pour identifier la meilleure solution d’onduleur ? Contactez Legrand pour une démo ou une consultation en ligne ici.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir