Pourquoi proposer des commandes sans fil connectées à mes clients ?

Une fois que vous avez installé les prises, interrupteurs et autres solutions filaires connectées Céliane with Netatmo chez votre client, vous pouvez compléter l'installation avec des commandes sans fils pour plus de confort et de personnalisation.

Votre client pourra alors piloter ses volets roulants ou éclairages, simplement, de n’importe où dans la maison. Il bénéficiera ainsi d’une expérience connectée encore plus complète.

Personnalisez l’installation de vos clients avec les commandes sans fil

salon baie vitree lits superposes escalier 1180x716

Avec les commandes sans fil Céliane with Netatmo, vous créez une installation personnalisée pour votre client en fonction de ses besoins. Vous ajoutez progressivement des commandes sans fil aux prises et interrupteurs filaires pour piloter ses éclairages, prises et volets roulants.

cde 4scenarios cwn titane table 700x700

Des commandes repositionnables faciles à poser

Selon le besoin et l'intérieur de votre client, ces commandes sans fil peuvent être posées de 3 façons :

  • collées sur un mur avec l'adhésif fourni repositionnable
  • posées sur un meuble
  • fixées dans une boîte d'encastrement déjà existante

Vos clients peuvent personnaliser leur plaque grâce à toutes les options de finitions de la gamme Céliane.

cuisine blanche ouverte chaises grises 700x700

Personnalisez simplement l’installation de votre client

Il est possible d’ajouter autant de commandes sans fil que nécessaire pour compléter une installation connectée Céliane with Netatmo. Une solution idéale pour créer en un temps record un va-et-vient pour un éclairage, ajouter une commande pour une prise connectée ou créer une centralisation de volets roulants.

fillette sortie maison 700x700

Une commande générale sans fil Départ/Arrivée à chaque entrée

Si le logement de votre client possède plusieurs entrées, proposez-lui d’installer une commande générale sans fil Départ/Arrivée à chaque entrée secondaire, en plus de celle que vous avez déjà posée à l’entrée principale. Votre client pourra ainsi tout éteindre facilement chez lui, d’où qu’il sorte ! Les scénarios sont les mêmes sur toutes les commandes générales Départ/Arrivée.

dos femme lit 700x700

Une commande sans fil Lever/Coucher pour plus de confort

La commande sans fil Lever/Coucher permet à votre client d'activer ses scènes de vie du matin et du soir. Elle peut par exemple être installée dans la chambre parentale pour éteindre en se couchant toutes les lumières connectées, arrêter certains appareils électriques et fermer les volets roulants en un geste.

chambre parentale anthracite cwn 700x700

Des commandes sans fil pour piloter les éclairages et prises

C'est la commande sans fil la plus courante dans la maison connectée. Elle permet d'ajouter des points de commande pour les interrupteurs et prises filaires connectés sans tirer de fil. Si l’option variation est activée dans l’appli, la commande sans fil pour éclairage et prise permet aussi de faire varier l'intensité lumineuse, par un appui long puis relâchement.

salon baie vitree px 700x700

Des commandes sans fil pour centraliser les volets roulants

Si vous avez préalablement installé des interrupteurs filaires connectés pour chaque volet roulant, vous pouvez ajouter une ou plusieurs commandes sans fil pour volets roulants, par exemple sur la table du salon. Cette commande permet de centraliser tous les volets roulants ou seulement ceux que vous souhaitez.  

programme Electricien certifié

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Besoin d'aide ? <br>Contacter le Service Relations Pro

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message