Qu’est-ce que le RPC ?
Le Règlement des Produits de Construction est une réglementation européenne qui impose une classification de réaction au feu pour les produits installés de manière permanente dans les bâtiments.
Pour les réseaux VDI, il concerne les câbles de communication fixes. Il ne concerne pas les éléments amovibles comme les cordons de brassage ou les cordons utilisateurs.
*RPC est l’acronyme français de Règlement des Produits de Construction. CPR est l’acronyme anglais de Construction Products Regulation. Les deux désignent la même réglementation.
Pourquoi le RPC va plus loin que la classification LSZH ?
Avant le RPC, les câbles étaient souvent distingués selon la composition de leur gaine extérieure : PVC ou LSZH.
- PVC pour polychlorure de vinyle. Ce type de plastique qui, en cas d’incendie, brûle généralement très rapidement en dégageant de grandes quantités de fumée épaisse et irritante. Ce qui signifie que le feu se propage rapidement et que les personnes sont incapables de respirer et de voir la sortie à cause de la fumée
- LSZH, pour Low Smoke Zero Halogens, indique un faible dégagement de fumées et l’absence d’halogènes dans la gaine. Cette caractéristique contribue à limiter les fumées irritantes en cas d’incendie
Cependant, la classification LSZH ne suffit pas à évaluer la réaction au feu globale d’un câble. Elle ne prend pas en compte l’ensemble du câble, notamment les matériaux isolants et ne garantit pas à elle seule une performance complète en matière de résistance au feu.
Comment lire une classification RPC ?
Le RPC classe les câbles en fonction de leurs caractéristiques de propagation de la flamme et de dégagement de chaleur ainsi que d'autres caractéristiques : production de fumée, acidité de la fumée et particules enflammées. Il introduit différents niveaux de contrôle de conformité des résultats.
Par exemple, une classification RPC s'ecrit "DCA s2 d2 a1"
DCA représente l'Euroclasse, tandis que s2 d2 a1 représente les critères additionnels. La classification se compose de 7 Euroclasses définissant la performance de réaction au feu. Le tableau suivant résume la classification
| Essais et niveau de contrôle | ACA | B1CA | B2CA | CCA | DCA | ECA | FCA | |
| Classification EURO | Pouvoir calorifique | oui | ||||||
| Propagation des flammes | oui | oui | oui | oui | oui | |||
| Dégagement thermique | oui | oui | oui | oui | ||||
| Critères additionnels | Production de fumée, particules enflammées, acidité de la fumée | oui | oui | oui | oui | |||
| Contrôle de conformité | Essais de type par laboratoire indépendant | oui | oui | oui | oui | oui | oui | |
| Échantillonnage de production par organisme de certification | oui | oui | oui | oui | ||||
Critères additionnels : les performances complémentaires du câble
Dans les espaces communs, les bâtiments publics ou les zones à forte densité d’occupation, la maîtrise des fumées et de leur acidité devient un critère de choix important.
Production de fumée
La fumée peut réduire la visibilité et gêner l’évacuation des personnes. Plus le niveau est performant, plus la production de fumée est maîtrisée.
- s1 : très faible production de fumée
- s1a : très faible production de fumée et transmission élevée
- s1b : très faible production de fumée et transmission moyenne
- s2 : production de fumée moyenne et propagation
- s3 : aucune garantie de performance
Gouttelettes et particules enflammées
Ces critères évaluent le risque de propagation du feu par des particules ou gouttelettes enflammées.
- d0 : aucune goutellette / particule enflammée
- d1 : peu de goutellettes / particules enflammées
- d2 : aucune garantie de performance
Acidité des fumées
L’acidité des fumées représente un enjeu important pour la sécurité des personnes, car elle peut gêner la respiration lors de l’évacuation.
- a1 : très faible acidité de fumée
- a2 : faible acidité de fumée
- a3 : aucune garantie de performance
Euroclasses, la performance de réaction au feu
| Euroclasse | Réaction au feu |
| Aca | Non combustible. Il est quasiment impossible de produire des câbles de communication non combustibles. |
| B1ca | Différents niveaux de propagation de la flamme et de dégagement de chaleur. Les classes les plus élevées offrent une meilleure résistance à la propagation de la flamme et au dégagement de chaleur. |
| B2ca | |
| Cca | |
| Dca | |
| Eca | Essai minimum de propagation de la flamme. Le dégagement de chaleur ne fait pas l’objet d’essai. Les critères additionnels ne font pas l’objet d’essai, donc la propagation du feu est contrôlée mais l’évacuation des personnes est limitée en raison des fumées toxiques. Il s’agit du premier niveau de câble nécessitant un essai indépendant. |
| Fca | Interdit à l'intérieur des bâtiments en Europe |
Quelle Euroclasse choisir selon le projet ?
Le RPC impose une classification, mais ne fixe pas une exigence unique applicable à tous les bâtiments. Le choix dépend donc du pays, du type de bâtiment, de la zone concernée et du niveau de risque.
- zones critiques ou sorties de secours protégées : les Euroclasses B1CA et B2CA sont généralement réservées aux zones très sensibles, comme les sorties de secours protégées ou les cheminements critiques liés à l’évacuation. En France, le B2ca s1a d1 a1 remplace l'ancienne catégorie C1. Par exemple cette Euroclasse est obligatoire dans les tunnels
- zones publiques ou à forte densité : l’Euroclasse CCA peut être pertinente lorsque le niveau de risque ou la réglementation exige un contrôle renforcé. En France, le CCA s2 d2 a2 remplace l'ancienne catégorie C2 et est obligatoire dans les IGH et ERP
- installations courantes : l’Euroclasse DCA offre une réaction au feu adaptée avec une certification de conformité réalisée par un laboratoire indépendant. Elle constitue généralement le niveau le plus couramment utilisé pour les câbles de communication
- niveaux à éviter ou à limiter : l'Euroclasse ECA n'est pas recommandée pour la plupart des installations, sauf pour une quantité de câbles très limitée. La FCA est absolument interdite à l'intérieur des bâtiments dans toute l'Europe
Concevoir une installation sûre et optimisée
Contrairement aux câbles électriques, les câbles de données ne sont pas épissables. Il est donc difficile d’utiliser plusieurs niveaux de classement sur un même circuit selon les zones traversées. Deux approches sont possibles :
- utiliser partout le niveau le plus élevé : cette solution maximise la sécurité, mais peut augmenter fortement les coûts et complexifier l’installation
- concevoir selon les zones de risque : la solution la plus pragmatique consiste à choisir le classement acceptable le plus bas pour la majeure partie du projet, puis à prévoir des adaptations pour les zones sensibles

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.