Un réseau qui se crée tout seul
Coupez le courant au disjoncteur général dans tout le logement, installez les produits filaires Céliane with Netatmo et remettez le courant. Les prises et interrupteurs se connectent alors les uns aux autres automatiquement : le réseau s’est créé tout seul. Une innovation Legrand qui va simplifier votre travail d’installateur.

La prise Control, le pilote de l’installation
Grâce au Wi-Fi, le Pack Control va faire le lien entre la box internet, les interrupteurs et prises connectés et l’App Home + Control utilisée, pour contrôler l’installation depuis le smartphone de l’utilisateur.

La prise Control s’installe comme une simple prise
Grâce à un design ultra plat, le Pack Control peut remplacer une prise simple poste. Si la prise est en saillie, aucun problème : il existe un cadre 2 plaques, blanc ou titane. Veillez à ce que le Pack Control soit installé à proximité de la box internet de façon à bien capter le signal Wi-Fi.

Des interrupteurs et prises compatibles
Le Pack Control, les interrupteurs et prises connectés de la gamme Céliane with Netatmo s’installent facilement à la place d’un appareillage existant. Interrupteur d’éclairage, interrupteur pour volet roulant filaire ou prise : neuf ou ancien, ça fonctionne ! Et grâce à l'ajout d'un micromodule sur un circuit d'éclairage existant, il est très simple de rajouter un va-et-vient à l'installation connectée de votre client.

L’interrupteur d'éclairage avec option variateur connecté
L’interrupteur connecté s’adapte en lieu et place de tout interrupteur classique chez votre client. Il doit être utilisé avec des LEDs dimmables. L’option variation de l’éclairage est activable depuis l’App Home + Control.

Un interrupteur d’éclairage 2 en 1 grâce au compensateur fourni
Pour un fonctionnement optimal des lampes dimmables, il est nécessaire d’installer le compensateur vendu avec l’interrupteur d’éclairage (option variateur) connecté. Un seul suffit pour toutes les lampes du circuit d'éclairage commandé. Votre client ne rencontrera aucune difficulté s’il souhaite changer ses lampes.

L’interrupteur connecté pour volet roulant
L’interrupteur connecté pour volet roulant remplace sans difficulté celui déjà installé. Cet interrupteur fonctionne avec tous les volets roulants filaires à butée électronique ou mécanique.

Les commandes sans fil pour les scènes de vie
La commande générale sans fil Départ/Arrivée et la commande sans fil Lever/Coucher se personnalisent très simplement depuis l’App Home + Control installée sur le smartphone ou la tablette de votre client. Peu importe le nombre de commandes, elles contrôlent toutes le même scénario. Ces deux commandes de scénario s'ajoutent et se personnalisent directement à partir de l'App Home + Control.

Les commandes sans fil Lever/Coucher pour contrôler l’installation
Les commandes sans fil Lever/Coucher sont extra-plates et repositionnables à l’infini dans le logement. Il est par exemple possible d’activer un seul ou tous les volets roulants, ou même d’isoler un groupe de volets roulants.

Tapotez pour associer les commandes sans fil
Pour associer une commande sans fil, d'éclairage ou de prises ou pour volets roulants; maintenez appuyé au centre de la commande générale en tapotant 3 fois avec cette commande sur l'interrupteur jusqu’à ce que le voyant du produit câblé devienne vert. Vous avez terminé !

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.