Définition du PEP
Les fiches PEP comportent et décrivent des informations sur l'impact environnemental d'un produit ou d'une catégorie de produits au cours du cycle de vie de ce ou ces derniers.
Elles contiennent 28 critères qui décrivent :
- leur impact sur l’environnement
- leur consommation de ressources naturelles
- les flux sortants
S'il n'est ni un label ni un marquage réglementaire, le PEP constitue toutefois un outil d'aide au choix indispensable pour toute entreprise inscrite dans une démarche de construction écoresponsable.
Le PEP, un outil fiable et reconnu
Commun à l'ensemble de la profession, le PEP délivre un message fiable et clair. Il est établi à l'aide d'une méthodologie et d'outils reconnus, tels que l'analyse du cycle de vie (qui s'appuie sur la norme ISO 14040) et le logiciel EIME (Environmental Information & Management Explorer). Le PEP respecte la norme ISO 14025 (marquages et déclarations environnementaux) : déclarations environnementales de type III.
Accéder aux PEP dans le catalogue en ligne Legrand
Les fiches PEP de produits legrand sont accessibles depuis chaque fiche produit et téléchargeables au format PDF

Le programme PEP ecopassport®
Legrand est un membre actif de PEP ecopassport®, une association lancée en France en 2010. Elle a mis en place et développé un programme de déclaration environnementale de type III, conforme aux exigences des normes environnementales de l’Analyse de Cycle de Vie (ACV) et de la norme ISO 14025 qui régit la communication environnementale. Ce programme développé par la filière électrique française, encadre rigoureusement la démarche d’ACV et définit précisément les informations environnementales fournies : bilan des matériaux choisis, informations sur les substances dangereuses, impacts environnementaux dans l’air, l’eau et les ressources naturelles. Toutes les phases de la vie des produits sont prises en compte depuis l’extraction des matières premières nécessaires à la fabrication jusqu’à la fin de vie, en passant par la production, la distribution, la mise œuvre et l’utilisation.
Le PEP du programme PEP ecopassport® ont été reconnus par le Grenelle de l’Environnement en France, et sont de plus en plus largement proposés et utilisés à l’international.

Fiches PEP et RE2020
Dans le cadre de la RE2020 et de son entrée en vigueur en 2022, l'ACV devient obligatoire pour calculer l'impact environnemental du projet ou des projets. Pour ce faire, les bureaux d'étude utiliseront des logiciels qui calculeront l'impact environnemental de chacun des composants du bâtiment. Des données environnementales par défaut sont prévues dans ces logiciels. Cependant, les données des PEP réalisées par les fabricants permettront d'être plus précis et donc de se rapprocher au plus près des seuils d'impact carbone devant être respectés.
Le grand nombre de fiches PEP proposé par Legrand permet de couvrir la quasi totalité de l'installation électrique d'un projet de bâtiment. Le concepteur pourra alors s'assurer d'un impact global beaucoup plus précis.