MaPrimeRénov’ : quelles opportunités pour les installateurs électriciens en 2026 ?

Publication le 11 mars 2026 Nouveau

En 2026, le dispositif MaPrimeRénov’ revient au centre des projets de rénovation énergétique des particuliers. Pour les installateurs électriciens, cette relance crée un contexte favorable. Quand un logement est rénové, le client repense souvent son confort, ses usages et ses consommations. Il ne s’agit plus seulement d’isoler ou de changer un système de chauffage, il faut aussi moderniser l’installation électrique, mieux piloter les équipements et rendre le logement plus sobre. C’est là que vous pouvez proposer à vos clients, des équipements électriques pour leur permettre de réaliser des économies d'énergie au quotidien.

actu maprimerenov b2b first 960x960

MaPrimeRénov’ : une aide pour les particuliers

En 2026, MaPrimeRénov’ poursuit son objectif : aider les particuliers à financer leurs travaux de rénovation énergétique. Le dispositif est relancé depuis le 23 février 2026 pour les particuliers souhaitant améliorer la performance énergétique de leur habitation. Les règles évoluent pour privilégier les rénovations efficaces et mieux encadrées.

Les rénovations d’ampleur (isolation, chauffage, etc.) sont encouragées avec un accompagnement obligatoire par un conseiller France Rénov’.

Les aides, versées par l'Anah (Agence nationale de l’habitat), peuvent atteindre une part importante du coût des travaux selon les revenus et selon les logements.

Après la rénovation énergétique, place aux équipements électriques performants

first

Installer des solutions de pilotage du chauffage

Après des travaux d’isolation ou de remplacement du système de chauffage, les particuliers peuvent chercher à optimiser leurs consommations d'énergie au quotidien.

Le pilotage du chauffage devient alors un levier important. Les thermostats connectés Legrand et Netatmo permettent de réguler précisément la température du logement selon les besoins des occupants. Les particuliers peuvent ainsi programmer leur chauffage, suivre leurs consommations et éviter les dépenses inutiles tout en améliorant leur confort thermique.

first 1

Installer des commandes connectées dans le tableau électrique

Une rénovation énergétique peut s'accompagner d’une remise à niveau de l’installation électrique. C'est l'occasion de proposer à vos clients les solutions connectées Drivia with Netatmo qui leur permettront de suivre et maîtriser leur consommation au quotidien, depuis l'App Home + Control. Grâce à nos deux solutions emblématiques, permettez à vos clients de réaliser simplement des économies d'énergie : 

  • Le contacteur connecté Drivia with Netatmo* permet de piloter les postes énergivores du logement (chauffe-eau électrique, pompe de piscine, prise de recharge pour véhicules électriques, etc.) lorsqu'il est associé à un pack de démarrage with Netatmo.
  • Le délesteur connecté Drivia with Netatmo permet de mesurer la consommation totale du logement et de gérer les priorités de délestage sur chaque appareil connecté via l'App Home + Control. Le délesteur peut être associé à un compteur d'énergie réf. 412015 pour remonter les données de production solaire.

* 1 contacteur connecté = 1 circuit piloté

Grâce à un système global de pilotage de l'énergie, on peut réaliser jusqu'à 30% d'économies d'énergie* dans la maison individuelle.

lg 412193b web r

Installer une solution d'autoconsommation

La rénovation énergétique s’accompagne de plus en plus de projets photovoltaïques. Les particuliers souhaitent produire leur propre électricité et consommer localement. Le pack connecté photovoltaïque Drivia with Netatmo permet de mesurer, de suivre et de piloter via l'App Home + Control, la production d'une installation photovoltaïque monophasée et la consommation totale d'énergie.

Vous pouvez ainsi proposer une solution complète à vos clients, intégrant mesure, suivi et pilotage énergétique de la production solaire. L’objectif étant de maximiser l’autoconsommation.

bornes green up home voiture 450x450 1 0 0 0

Installer une solution de recharge pour véhicule électrique

La transition énergétique transforme aussi la mobilité. De nombreux particuliers profitent d’une rénovation de leur habitation pour s'équiper d'une borne de recharge pour véhicule électrique.

La borne Green’up Home répond à ce besoin en offrant une recharge rapide et puissante (3,7 à 22 kW) à domicile. L'App Home + Control permet de suivre la consommation, de piloter la recharge à distance, de recevoir des notifications et de créer des plannings, afin de recharger pendant les heures creuses par exemple. Nativement connectée, la borne Green'up Home est facile à configurer et permet une gestion optimale de la consommation et des scénarios de recharge.

Home + Control : l'application de pilotage

L’App Home + Control permet de piloter les solutions connectées Legrand dans la maison, en temps réel. Depuis un smartphone ou une tablette, l’utilisateur peut contrôler l’éclairage, les prises, créer des scénarios de vie personnalisés, suivre et maîtriser ses consommations, suivre la production solaire, programmer des alertes, etc.

Gratuite et évolutive, l'App Home + Control est facile à prendre en main et intuitive au quotidien. Vos clients peuvent même aller encore plus loin dans l'analyse de leurs données avec la WebApp.

programme Electricien certifié

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand

Rejoindre

Questions fréquentes

L’application Home + Control permet à vos clients de visualiser leur consommation d’énergie en euros et en kWh (kilowatt heure). Voici comment ils doivent procéder pour afficher l’historique des données sur leur smartphone, appareil par appareil.
En savoir plus
Le chauffage est la première source de consommation d’énergie des ménages. C’est donc un poste de dépenses que vos clients doivent particulièrement surveiller. Fermer les volets roulants le soir fait partie des bons gestes à adopter pour conserver la chaleur à l’intérieur et faire...
En savoir plus
Tout point de charge strictement supérieur à 3,7kW doit être installé par un professionnel ayant la mention « Infrastructure pour la Recharge de Véhicule Electriques et Hybrides Rechargeables » (IRVE).
Pour obtenir cette mention, il faut : être un électricien qualifié suivre...
En savoir plus
Dans le secteur du bâtiment en France, plusieurs lois et réglementations importantes ont vu le jour dans le but d'engager une démarche d'efficacité énergétique dans les bâtiments tertiaires et réduire les émissions de gaz à effet de serre : décret tertiaire (ou Eco énergie...
En savoir plus

* Source IGNES / CSTB