La rallonge multiprise connectée ne fonctionne pas quand je la branche sur une prise de courant


La multiprise connectée ne fonctionne pas quand la LED du bouton ne clignote pas. Si elle ne fonctionne pas, insérez le produit dans une prise de courant et attendez 2 minutes qu'il s'initialise. Maintenez le bouton appuyé pendant 6s puis relachez-le. La LED doit clignoter lentement,  dans ce cas le produit est ré-initialisé et prêt à être installé. Si le problème persiste, veuillez contacter le support via le formulaire prévu à cet effet.​​

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message