Le signal Wi-Fi indiqué dans l'application mobile au niveau de ma prise Control est faible. Que puis-je faire?

Cela peut être dû à une distance trop grande entre la prise Control et la Box Internet : faites-le test de rapprocher la Box de la prise Control en la branchant sur une autre prise de votre logement. Si cela n'est pas possible, vous pouvez aussi installer un répéteur Wi-Fi pour étendre votre couverture Internet jusqu'à la prise Control.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 888 333.

Envoyer un message