Lors de la configuration à partir de l'application Home + Control et de l'installation guidé des produits par pièce, mon produit n'apparaît pas dans la pièce lors de la détection.

Vérifiez que la qualité du signal Wi-Fi sur votre smartphone est toujours correcte là où vous êtes situés. Si la connexion n'est pas bonne, il se peut que le produit mette jusqu'à 10 secondes pour apparaître.
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message