Lors de l'installation à l'aide de l'application, je ne parviens pas à faire apparaître un produit dans une pièce. Que faire ?

Vérifier la qualité de la connexion Internet de votre smartphone et que vous êtes connectés en Wi-Fi. Si le réseau est lent, il se peut que la détection des produits prenne du temps (au maximum 30 secondes). Vous pouvez également passer à l'étape suivante et placer ultérieurement les produits manuellement depuis les paramètres de l'application, en sélectionnant "Configurer ma maison"> "Produits non placés".​
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
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message