Chargement en cours ...
What kind of wifi network I need in my apartament?
The WiFi network to which the Classe 300EOS with Netatmo is connected must be 2.4GHz 802.11 b/g/n type.5GHz type networks are not compatible.
Vous êtes professionnel ? Consulter la FAQ Pro
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).